“设备定义 - 配置继电器”对话框

使用此对话框在六个插槽上最多配置六个继电器。插槽选择应按顺序进行,并且可以在任何插槽中配置任何继电器。插槽 0 将始终保留给 440 Ethernet/IP 通信适配器。例如,默认情况下,插槽 0 中将显示 440R-ENETR。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal