“设备定义”对话框参数

“
设备定义
”对话框包含以下参数:
参数
参数
说明
设备类型
显示设备的目录号和类型。
以太网地址
指定设备的 IP 配置。可能存在的选项包括:
  • “
    专用网络
    ”- 选择 1 至 254 之间的值。
  • “
    IP 地址
    ”- 输入唯一的 IP 地址以标识 IP 网络中的每个节点。
  • “
    主机名
    ”- 输入完全限定域名,如 device.yourcompany.com。
系列
指定设备系列。
版本
指定设备的主版本和次版本。
此值仅显示适用于所选系列的主版本。此字段在联机时不可用,除非设备支持在联机状态下更改主版本。
次版本的有效范围是 1 至 255。此字段在脱机状态以及在“编程”、“远程编程”和“远程运行”模式下处于启用状态。此字段在处于“运行”模式或将电子键控设置为“禁用密钥”时变暗。
电子键控
指定用于选定设备的电子键控。
有效值包括“
兼容模块
”(默认值)、“
完全匹配
”或“
禁用键控
”。
“电子键控”功能在脱机时以及在“编程”、“远程编程”和“远程运行”模式下处于启用状态。处于“运行”模式时,此对话框变暗。
连接
指定要与设备连接的通信。有效值包括 - Data 和 Data-GuardLink,具体取决于所选系列。
  • 系列 A - 数据
  • 系列 B - Data-GuardLink(默认)
确定
修改电子键控和次版本时,选择“
确定
”将更新并保存更改,并返回到
概述
视图。
修改系列、主版本、次版本和特定于设备的属性时,选择“
确定
”会显示“
更改设备定义确认
”对话框,然后更新配置文件中的数据。
取消
单击此按钮可返回
概述
视图而不更改任何值。
帮助
单击此按钮可显示此对话框的帮助信息。
 
 
 
免责声明
本内容使用人工智能 (AI) 技术翻译,未经人工审核或编辑。内容可能存在错误或不准确之处,且按原样提供,不提供任何形式的保证。
Rockwell Automation 不对因使用本翻译内容而引发或与之相关的问题承担任何责任。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal