搜索
PointMax 数字 I/O 模块 Add-on 配置文件联机帮助
模块标签定义
可用的标签因模块类型和在“
设备定义
”中所做的选择而异。
模块标签的类型包括:
配置(用“C”表示)
输入(用“I”表示)
输出(用“O”表示)
标签定义(5034-IB16、5034-IB8)
标签定义(5034-OB16、5034-OB8)
标签定义 (5034-OB4)
标签定义 (5034-OW4I)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal