“环网 X”视图

使用“
环网 X
”视图可启用作为环网管理程序的交换机,并查看有关网络和环网的信息。
使用“
环网 X
”视图可以:
  • 在环网上启用管理程序模式。
  • 查看交换机是在 DLR 还是线性网络中运行。
  • 查看网络的状态。
  • 查看活动环网管理程序的地址和优先顺序。
  • 查看管理程序的当前状态。
  • 查看环网故障数、环网故障状态,以及清除“频繁重复发生故障/恢复”故障。
  • 将环网故障计数重置为零。
  • 查看发生故障时端口中上一活动节点的地址。
只有在设备处于联机状态且没有通信错误时,数据画面和参数才可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal