“转换”视图参数
“
转换
”视图包含以下参数。参数 | 说明 |
|---|---|
![]() | 添加表条目。 |
![]() | 删除表条目。 |
设备位置 | 指定设备网络的位置。可用的值:
|
专用 IP 地址 | 指定专用子网上配置为进行转换的设备的地址或地址范围。可用的值:
|
<Translation direction> | 显示 IP 地址转换方向的可视指示。可用的值:
|
公共 IP 地址 | 指定公共子网上配置为进行转换的设备的唯一公共地址或唯一公共地址范围。可用的值:
|
类型 | 定义要添加到转换表中的条目的转换类型。可用的值:
|
计数 | 指定要包含在范围中的地址数。有效值在 1-128 之间。默认值是 1。范围中的每个地址计为一个转换条目。交换机最多支持 128 个转换条目。 |
子网掩码 | 指定要转换的地址的有效子网掩码列表。可用的值:
|
高级 | 打开“ 高级 ”对话框可配置 NAT 实例的通信类型和修复。 |
剩余转换总数 | 显示可以为此 NAT 实例转换的可用转换数。 |
提供反馈