“实例名称和端口”视图参数

“
实例名称和端口
”视图包含以下参数。
参数
说明
NAT 实例名称
指定 NAT 实例的唯一名称。
端口类型
指定端口类型。可用选项为:
  • 仅限上行链路端口 (Te1/25 - Te1/28)
    - 指示可以选择上行链路端口 (Te1/25-28)。
  • 仅限下行链路端口 (Gi1/1 - Gi1/24)
    - 指示可以选择下行链路端口(Gi/1-6 和 Gi/13-18、Gi/7-12 和 Gi/19-24)。
选择 4 个或更少端口
指示可用于新 NAT 实例的端口。最多可以为每个部分选择四个端口。如果已在另一个 NAT 实例中选择某个端口,则该端口将不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal