“通道X”视图参数
“
通道X
”视图包含以下参数:
小贴士:
当设备在浮点或整数模式下运行时,某些参数可能不可用。
参数 | 说明 |
|---|---|
输出类型 | 指定输出是电流还是电压。 |
输出范围 | 指定设备的输出范围:
|
通道偏移量 | 显示校准计算过程中加上输出的偏移值,以补偿由于传感器不准确而产生的偏差。隔离这些设备,以避免通道之间交互。 |
保持以备初始化 | 选择以使设备保持输出信号不变,直到从控制器接收到的输出值在正保持的值的 0.1% 满量程范围内。在以下情况下,输出将保持:
通过 HoldForInit 保持输出通道允许控制器与输出同步,并在控制从中断处继续时启用平滑输出转换,从而避免快速转换。PID 指令具有内置平滑重新启动功能,可以使用“ 保持以备初始化 ”。发生转换时,输出可以过渡到已配置的保持值。在这种情况下,它继续过渡直到完成为止,或直到控制器的输出值在输出信号的 0.1% 范围内。如果未选中“ 保持以备初始化 ”,则输出将尽快切换到控制器所指示的第一个值。 |
工程单位 | 显示工程单位的名称。 |
信号上限 | 显示缩放值上限,以设备信号单位计。此值将缩放为“ 工程上限 ”值。 |
工程上限 | 显示“ 信号上限 ”应该缩放为的值,以用户工程单位计。发送至设备或从设备接收的所有值都以工程单位计。 |
信号下限 | 显示缩放值下限,以设备信号单位计。此值将缩放为“ 工程下限 ”值。 |
工程下限 | 显示“ 信号下限 ”应该缩放为的值,以用户工程单位计。发送至设备或从设备接收的所有值都以工程单位计。 |
编程模式下的输出状态 保持上一状态 | 当控制器转换到编程模式或连接被禁用并且连接关闭时,当前输出保持为它的上一个值。 |
编程模式下的输出状态 用户定义的值 | 当所有者控制器切换为编程模式或连接处于禁用状态时,切换为用户指定值。 重要事项 :如果选择“用户定义的值 ”,必须输入一个值并选择“过渡到用户定义的值 ”。 |
编程模式下的输出状态 过渡到用户定义的值 | 当输出转换为编程模式或被禁用时,选择以“ 限制 ”视图中指定的“过渡速率 ”将输出过渡到用户定义的值。 |
故障模式下的输出状态 保持上一状态 | 当通信丢失且输出转换为其故障状态时,当前输出保持为其上一个值。 |
故障模式下的输出状态 用户定义的值 | 当发生故障时,转换为用户指定值。在框中输入值。 重要事项 :如果选择“用户定义的值 ”,必须输入一个值并选择“过渡到用户定义的值 ”。 |
故障模式下的输出状态 过渡到用户定义的值 | 选择以“ 限制 ”视图中指定的“过渡速率 ”将输出过渡到用户定义的值。 |
过渡速率 | 显示过渡速率。输出过渡限制模拟输出信号的更改速度。借助过渡,可防止输出快速转换而损坏该输出控制的外部设备。在“ 限制 ”视图上设置“过渡速率 ”。 |
提供反馈