配置报警

使用“
报警
”视图对各通道的非隔离模拟输入设备配置过程报警和速率报警。对于 1756-IF8 和 1756-IF16,仅当“
数据格式
”设置为“
浮点型
”时,“
通道X
”和“
报警
”视图才可用。
对非隔离模拟输入设备配置报警
  1. 在设备的选项卡上,展开“
    通道
    ”或“
    输入通道
    ”,然后展开“
    通道X
    ”。
  2. 选择“
    报警
    ”。
  3. 在“
    报警
    ”视图中,根据需要自定义参数。
  4. 选择“
    确定
    ”以保存更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal