“报警”视图参数

“
报警
”视图包含以下参数:
参数
说明
禁用全部报警
选中以对通道禁用全部报警。
锁定过程报警
选中以在触发报警的条件停止后对任何过程报警仍维持该条件。只用一条确认报警的显式消息,报警就会解锁。
上上限
设置通道输入级别,它将导致设备设置报警上上限。在输入恢复到低于此级别之前(除非位于死区内),或者只要锁定了报警,此报警将一直持续。
上限
设置通道输入级别,它将导致设备触发报警上限。在输入恢复到低于此级别之前(除非位于死区内),或者只要锁定了报警,此报警将一直持续。
下限
设置通道输入级别,它将导致设备启用报警下限。在输入恢复到高于此级别之前(除非位于死区内),或者只要锁定了报警,此报警将一直持续。
下下限
设置通道输入级别,它将导致设备指示报警下下限。输入恢复到高于此级别之前(除非位于死区内),或者只要锁定了报警,此报警将一直持续。
死区
输入一个值,只要输入值在报警触发点的死区范围内,报警(一旦设置)就不会禁用。此值与过程报警一起创建范围。
启用速率报警锁定
启用此报警时,即使报警条件不再存在,“速率报警”指示仍将设置。只用一条确认报警的显式消息,报警就会解锁。
速率报警限制
显示触发速率报警的值。如果每个通道的输入样本之间的变化率超出该通道的该值,则触发速率报警。
除非已为 RTD 或热电偶通道配置传感器类型,否则请以工程单位/秒设置此报警。在这些情况下,将报警设置为每秒度数。根据设备配置,度可以为摄氏度或华氏度。
解锁
通过发送到设备的消息解锁相邻报警条件(仅在联机状态下为活动状态)。
全部解锁
通过发送到设备的消息解锁通道的所有报警(仅在联机状态下为活动状态)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal