搜索
PV1718_19HART
“HART 设备信息”视图
“
HART 设备信息
”视图显示有关连接的 HART 现场设备的配置信息。
使用“
HART 设备信息
”视图可以:
查看制造商和版本信息。
查看标签、消息及输入到 HART 现场设备的其他描述符信息。
检查范围和主要变量配置。
为 HART 现场设备配置标签、消息和描述符。
查看 SV、TV 和 FV 单位。
刷新设备信息。
小贴士:
处于脱机状态或通道未启用 HART 时,参数不可用。
“HART 设备信息”视图参数
配置 HART 设备信息
公司标识代码表
设备变量
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal