配置 HART 设备信息
使用“
设置设备信息
”可配置 HART 设备的标签名称、描述符和消息。
小贴士:
此信息将与您的项目一起保存。如果 HART 设备发生故障并且被替换,则可以在替换设备中还原这些参数。
前提
- 确认处于联机状态且未处于运行模式。
配置 HART 设备信息
- 在设备的选项卡上,展开“通道”,然后展开“通道X”。
- 选择“HART 设备信息”。
- 在“HART 设备信息”视图中,选择“设置设备信息”。
- (可选)在“设置设备信息”中,选择“从设备复制”以复制并显示 HART 设备中的标签、消息和描述符。
- 根据需要自定义这些参数:小贴士:值必须包括数字 0 至 9、大写字母 A 到 Z 以及常用标点字符。
- 标签用于标识 HART 设备的短名称。该名称最多可包含八个字符。标签名称显示在资产管理软件、手持 HART 通讯器和“HART 设备信息”视图中。
- 消息有关设备的其他信息,例如设备位置或历史维修记录。该消息最多可包含 32 个字符。
- 描述符工厂或资产管理软件可以用来标识 HART 设备的其他信息。该描述符最多可包含八个字符。
- 选择“设置”可将标签、消息和描述符写入 HART 设备。
提供反馈