设备变量

设备变量是由 HART 现场设备执行的直接或间接过程测量。
最重要的直接或间接过程测量分配给主要变量 (Primary Variable, PV)。可以通过 HART 通信协议从 HART 现场设备读取其他测量。这些其他测量会映射到第二变量 (Secondary Variable, SV)、第三变量 (Tertiary Variable, TV) 和第四 (Quaternary) 变量 (FV)。
PV、SV、TV 和 FV 变量统称为动态变量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal