“HART 设备信息”视图参数

“
HART 设备信息
”视图包含以下参数。
参数
说明
标签
显示 HART 现场设备在工厂中的位置和用途。
消息
显示有关 HART 现场设备的其他信息,例如上次校准该设备的人员或参考文档。
描述符
显示工厂或资产管理软件使用的其他标识信息。
日期
显示日期,日期将按照在“
控制面板
”的“
区域
”和“
语言
”设置中为计算机选择的格式显示。
写保护
指示 HART 现场设备是否受写保护。有效值为“
是
”或“
否
”。如果对设备进行写保护,则一些参数无法通过 HART 通信进行更改。
制造商 ID
显示制造商的名称(例如,Allen-Bradley 或 Endress + Hauser)或制造商的数值。
使用公司标识代码表作为参考。
设备类型
针对 Endress + Hauser 设备显示设备类型,针对所有其他制造商设备显示数值。设备类型指示制造商的设备类型或产品名称。例如,Endress + Hauser 的 Cerabar S 压力变送器具有设备类型 7。
设备 ID
显示用于表示设备 ID 的数字。设备 ID 是由制造商指定的序列号,该序列号在由该制造商生产的所有设备中唯一。
最终装配编号
显示数字,该数字标识构成现场设备的材料和电子器件。当在现场升级电子器件或其他组件时,该编号通常发生更改。在某些情况下,该编号引用图纸编号。
状态
显示所选通道的现场设备状态。“
状态
”属性包括:
  • 设备故障
  • 主值 (Primary Value, PV) 超出限制
  • 回路电流饱和
  • 回路电流固定
  • 变量超出限制
诊断代码
显示每个通道的诊断代码信息(最多三个错误值)。
如果设备正常运行,则显示“
正常
”。如果设备无法正常工作,则显示数字错误值。
要以 HART 现场设备发送的格式查看其他状态信息,请使用设备用户手册所述的 MSG 指令发送 CIP Service 16#4C。
PV
显示这些主要变量 (Primary Variable, PV) 属性的设置。
  • 范围上限值
  • 范围下限值
  • 阻尼
  • 传递函数
在 HART 中,PV 在 4 至 20 mA 模拟通道上发出信号。也可以使用 HART 消息回读 PV。在许多 HART 设备中,可以调整 PV 和模拟信号之间的关系。
版本
显示以下版本属性的设置。
  • 通用
  • 设备
  • 软件
  • 硬件
SV 单位
显示第二变量 (Secondary Variable, SV) 的单位。
TV 单位
显示第三变量 (Tertiary Variable, TV) 的单位。
FV 单位
显示第四变量 (Quaternary Variable, QV) 的单位。
刷新
更新“
HART 设备信息
”视图中显示的信息。
设置设备信息
选择该参数可为 HART 现场设备配置标签、消息和描述符。
提示
:如果设备的标签、消息或描述符与项目中存储的值不匹配,则屏幕上会显示一条消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal