Loading
《自动化前沿》第 82 期

新闻资讯

我们自豪地宣布与微软扩大战略合作,旨在深入推进工业转型。
订阅

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Asian woman and man farmer working together in organic hydroponic salad vegetable farm. using tablet inspect quality of lettuce in greenhouse garden.
《自动化前沿》第82期
  • 专题报道
  • 管理视角
    • 风险管控
    • 风险管控
    • 关键基础设施弹性
    • 关键基础设施弹性
    • 半导体制造业
    • 半导体制造业
    • 丘奇&德怀特
    • 丘奇&德怀特
  • 新闻资讯

罗克韦尔自动化与微软达成共同愿景,携手推进工业转型

双方将合作开发先进的云解决方案和 AI 解决方案,助力制造商收获深度数据洞察并提高运营效率

罗克韦尔自动化与全球知名技术公司微软宣布扩大战略合作,深入推进工业转型。双方将共同为制造商打造先进的云解决方案和 AI(人工智能)解决方案,由此提供强大的数据洞察、简化运营、提升可扩展性,进而提高整个行业的运营效率,推动可持续发展。

出于这一共同愿景,双方携手发布了多款新品,罗克韦尔自动化博览会(Automation Fair®)已提供新品“剧透”。此次拓展合作,促成了罗克韦尔自动化深厚的工业自动化专业知识与微软尖端云功能和 AI 实力的深度融合。双方将共同致力于弥合传统工业实践和现代数字应用之间的差距,打造出全面释放工业数据潜力的集成式解决方案。

了解更多信息,请点击此处。


适用于 ControlLogix 的边缘计算模块

通过支持 Docker 容器的机架内边缘设备增强您的 ControlLogix

Left view of Embedded Edge Compute Module with gray door opening to the left

嵌入式边缘计算模块的面世源于罗克韦尔自动化此前运用强大的 ControlLogix® 平台为实现计算功能所累积的经验。这款机架内边缘解决方案为员工提供了关键的可扩展能力和远程支持功能。首次发布的嵌入式边缘计算模块支持 FactoryTalk® Optix™ 软件,提供通往 REST API、OPC UA 和 MQTT 的通信路径,能够满足各类应用的要求。

嵌入式边缘计算模块的最新固件更新引入了 Docker 引擎,使得容器化应用(包括罗克韦尔自动化应用、第三方应用(如 Node-Red 和 Grafana)和少量编码应用)的托管和部署成为可能,让用户能够快速高效地构建、集成和部署应用。此更新显著增强了模块的功能,着力于促进 IT/OT 融合并简化控制软件管理。

请点击此处了解详细内容


罗克韦尔自动化任命 Brian Hovey 为首席营销官

Brian Hovey 被任命为全球营销副总裁兼首席营销官。他将向高级副总裁兼首席营收官 Scott Genereux 汇报。

在新职务中,Hovey 将负责罗克韦尔自动化全套产品的全球营销。包括在全球范围内推动用户需求、建立品牌影响力。他将负责行业战略、市场推广、分析师关系、需求产生和商业营销。

Hovey 已有超过 25 年的全球领导经验,加入罗克韦尔自动化之前,他担任霍尼韦尔卓越销售、安全和生产力解决方案副总裁。在此之前,他在公司内担任多项营销领导职务,包括霍尼韦尔安全和生产力解决方案的副总裁兼首席营销官。他在戴尔科技管理营销部门 14 年,专注于推动戴尔科技 B2B 业务的增长和营销转型。

请点击此处了解详细内容

Brian Hovey

罗克韦尔自动化推出 FactoryTalk Analytics VisionAI:先进的 AI 驱动视觉检测,用于增强质量控制

Rockwell Automation Launches FactoryTalk Analytics VisionAI: Advanced AI-Powered Vision Inspection for Enhanced Quality Control

罗克韦尔自动化推出 FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™,这是一款利用人工智能 (AI) 和机器学习来革新制造业质量控制的尖端检测解决方案。

FactoryTalk Analytics VisionAI 旨在帮助制造商进一步提高产品质量和产量,并从实时生产数据中获取关键洞察。这种无需编码的解决方案使质量控制人员和工厂操作人员无需专业的机器视觉知识即可轻松训练 AI 模型并将其部署到生产线。

主要特性包括:

  • 高级异常检测
  • 远程可视化、配置和管理
  • 可直接使用的分析功能
  • 无缝的自动化集成
  • 可扩展的硬件

请点击此处了解详细内容


罗克韦尔自动化应用NVIDIA Omniverse 让自主运营成为现实

行业巨头以 AI 和数字孪生大规模推进先进制造

罗克韦尔自动化将 NVIDIA Omniverse 应用接口集成到其 Emulate3D™ 数字孪生软件中,以通过人工智能和基于物理的模拟技术强化工厂运营。

罗克韦尔自动化的 Emulate3D 软件应用最新 NVIDIA Omniverse API,打造出依托 OpenUSD 互操作性和 NVIDIA RTX 渲染技术的工厂级动态数字孪生。尽管此前 Emulate3D 已经可以实现可视化,但这一增强功能的加入,使得 Emulate3D 可以对一个系统内的多部机器执行实际模拟和动态测试。此次集成预计将在 2025 年年初完成,完成之后将能够改善针对制造环境的可视化和模拟功能。

点击此处继续阅读。


罗克韦尔自动化和 Kezzler 通过解决食品可追溯性挑战来保护公共卫生

Asian woman and man farmer working together in organic hydroponic salad vegetable farm. using tablet inspect quality of lettuce in greenhouse garden.

据世界卫生组织估计,全球每年约有 6 亿人(几乎是每 10 人中就有 1 人)因食用受污染食物而生病。为解决这个问题,负责监管食品的种植、收获和加工方式的美国食品药品监督管理局 (FDA) 制定了食品安全监管框架。

这些增加的合规性和可追溯性要求导致需要管理的数据量和复杂性大大增加,需要在关键跟踪事件中捕获和维护特定的关键数据元素。

许多公司面临的挑战在于这些数据元素通常存在于不可互操作的单独系统和实体中,涵盖从生产、处理到成品运输的记录。该解决方案要求验证每种成分都可以通过足够独特的可追溯性批次代码从其来源追踪到成品。“连接节点”的能力可以增强合规性和运营效率,提高消费者信心,并保护公共卫生。

罗克韦尔自动化的 Plex 和 FactoryTalk® 解决方案,与 Kezzler 的数字 ID 解决方案相结合,使生产商能够将工厂内部捕获的处理数据和工厂数据提升为单一来源查询产品谱系。

了解更多。


罗克韦尔自动化 FactoryTalk DataMosaix 具有易用性和快速可视化优点

Big data technology and data science. Data scientist analysing and visualizing complex data set on virtual screen. Computing, genomics, artificial intelligence, machine learning, business analytics.

罗克韦尔自动化推出 FactoryTalk® DataMosaix™ App Builder,这是一种少量编码/无需编码的应用开发构建器,其与 FactoryTalk DataMosaix 紧密集成,后者是一种工业数据运营解决方案,提供能够满足大多数业务需求的灵活选项。FactoryTalk DataMosaix 使客户能够在需要时管理应用及其数据,可以在诸如 Microsoft Azure、Amazon Web Services (AWS) 和 Google Cloud Platform (GCP) 之类的云平台或本地数据中心中进行管理。

如今,通过该 App Builder,客户可以使用各种预定义可视化工具在拖放界面中轻松快速地配置新仪表板。在桌面或移动设备上呈现内容,并轻松选择 FactoryTalk DataMosaix 中的情境化数据。

该解决方案为组织中需要的人员提供数据,以提升效率和创新水平。

请点击此处了解详细内容


罗克韦尔自动化推进FactoryTalk Optix 产品组合,通过DataReady 智能机器应用深度挖掘实时工业自动化洞察力

新解决方案助力推进机器层面的可视化、无缝数据流以及边缘到云的分析,提高运维效率和决策能力

A man using Optix software on the OptixPanel Graphics Terminal

罗克韦尔自动化宣布通过 DataReady™ 智能机器完善 FactoryTalk® Optix™ 产品组合。此次更新使得情景化机器数据随时可供取用,进一步推动运维价值的实现。

“我们一直在快速推进 FactoryTalk Optix 产品组合的迭代创新,推出的重要增强功能也让客户获得了实实在在的好处。”罗克韦尔自动化的生产自动化可视化业务总监 JP Wright 表示。“FactoryTalk Optix 平台的价值超越了人机界面,不仅支持边缘数据收集,还能够与分析等企业应用进行边缘数据交换。在此基础上,优化生产以及与运维管理应用的连接,借助 DataMosaix™、Plex Smart Manufacturing Platform™ 和 Fiix® 维护软件等运维管理应用,加速数字化转型。FactoryTalk Optix 产品组合是业界领先的完整人机界面和数据平台。”

FactoryTalk Optix 为用户提供现代化的开发实践,由这些成熟的做法搭配持续集成和持续部署、自动化测试、系统模拟、多用户协作、版本控制系统集成等其他概念,来加速上市、降低总开发成本、提高质量。此外,用户还可享受灵活的许可选项,根据现有应用的特定功能,仅为需要的功能付费。

了解更多。


罗克韦尔自动化为维修服务引入可持续性计算器,以便通过量化环境影响帮助各大公司实现企业可持续发展目标

sustainability-calculator

为了促进再利用并帮助客户实现企业可持续发展目标和承诺,罗克韦尔自动化为维修服务引入可持续性计算器,这是一款将再制造和维修对环境造成影响进行量化的工具。

运营洞察和简单易用的仪表板使公司能够量化其再制造策略对环境的影响,重点关注碳排放量、能耗和废料。可持续性计算器会根据产品类型、尺寸和重量信息计算通过维修产品、而非更换产品所降低的碳排放量。

点击此处了解更多关于该计算器的信息。


罗克韦尔自动化帮助 The Royal Mint 减少贵金属回收设施中的电子废物

Gold pin placing in a hand in blue glove.

The Royal Mint 新的贵金属回收设施使用罗克韦尔自动化的 PlantPAx® DCS(分布式控制系统)来管理和控制黄金提取过程。

经过两年的设计和制造,该工厂现已投入运营,为进一步扩展该技术以应对全球电子废料(被丢弃的电气或电子设备)挑战打下了坚实的基础。世界卫生组织表示,电子废料是全球增长最快的固体废物流,增长速度是世界人口的三倍。

The Royal Mint 设施中的 PlantPAx DCS 用于监控和控制化学提取过程,该过程可以从废弃手机和笔记本电脑的印刷电路板等电子废物中提取出黄金。这项在几年前还只处于实验室规模的提取技术,如今已成功扩展并在威尔士兰特里桑特的工厂投入运行。

了解更多关于该项目的信息。


罗克韦尔自动化携手 Circulor 提升汽车、轮胎及电池行业供应链可追溯性

双方将合作助力制造商满足新法规要求,提供先进的可追溯性解决方案,推动可持续发展和运营效率提升

罗克韦尔自动化宣布与供应链可追溯性解决方案领军企业 Circulor 达成合作。此次合作旨在帮助客户实现原材料从来源到最终产品的全程追溯,确保供应链透明化,同时促进更加可持续的业务实践。

通过此次合作,罗克韦尔自动化将提供先进的可追溯性解决方案,帮助制造商满足日益严格的法规要求,确保材料来源的可验证性,实现数字化的产销监管链,并对碳排放进行追踪。随着全球法规不断提高对供应链透明度的要求,Circulor 的平台能够为制造商提供从原材料开采到成品电池的全流程视图,确保合规性。这不仅有助于客户适应监管标准,同时也将帮助其实现可持续发展目标,打造更加高效、负责任的供应链。

点击此处了解详情。


罗克韦尔自动化Stratix® 4300 带来新的无线接口及边缘端解决方案

  4300 Wireless Router, 1783-RA, Full product line

Stratix® 4300 Remote Access™ Router 解决方案现推出 Wi-Fi 和 LTE(蜂窝)无线选项。这些选项包括仅以太网(现有产品有 2 或 5 个端口)、以太网和 Wi-Fi(2 或 5 个端口)、以太网和 LTE(2 或 5 个端口)以及以太网、Wi-Fi 和 LTE(2 或 5 个端口)。

新增的这些用于 Wi-Fi 和 LTE(蜂窝网络)的无线接口使客户能够在难以或无法建立物理以太网连接的应用中使用 Stratix 4300。Stratix 4300 路由器上的无线选项可帮助用户减少停机时间,保持业务连续性,并提高工作效率。

了解更多关于 Stratix 4300 的信息。

订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 新闻资讯