Loading
案例研究 | 网络安全
Recent ActivityRecent Activity

帮助半导体制造商实现端到端 OT 可见性

利用持续威胁检测软件和强大的 OT 风险知识,尽可能降低网络安全风险。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Threat detection computer virus system error
挑战

  • 半导体制造商对其 OT 网络缺乏可见性,导致在 2018 年网络攻击事件中损失惨重
  • 手动调查需要数天甚至数周,才能确定半导体制造厂中发现的异常情况的根本原因
  • 由于 OT 和 IT 团队之间存在知识缺口,组织很容易受到网络犯罪的影响,因此很难确定网络安全方面的缺口
解决方案

  • 实现全天候安全的持续监控和威胁检测
  • 借助晶圆厂运营的数据透明度,将异常情况调查时间从几天缩短到几分钟
  • 精通 OT 和 IT 知识的团队为组织提供咨询,强化整体网络安全实践
成果

  • 13 个 OT 网络完全在线,组织将在未来 2 年内完成晶圆厂升级
  • Claroty 的强大软件功能与 Rockwell Automation 的领域专业知识相结合,可实现 IT 和 OT 之间的长期无缝交叉
  • 连续 5 年从经验丰富的顾问获得专家级建议
挑战

构建安全的晶圆厂生态系统

半导体是电子设备的重要组成部分。半导体行业为全球经济提供大力支持。从研究、设计到制造,半导体制造工厂(通常称为晶圆厂)需要全天候全面运行,以便按时交付产品。但是,随着技术的进步,网络犯罪在运行技术 (OT) 系统中变得越来越猖獗,从而扰乱了生产线。

2018 年,一家全球半导体公司在其 OT 网络上遭遇网络攻击,导致一天内损失数百万美元。这促使该组织开始研究采用信息技术 (IT) 和 OT 专业知识的网络安全托管服务解决方案,以更高的可见性和透明度监督其端到端流程。

然后,该公司经过评估,发现 Rockwell Automation 更能满足其需求。“在实施概念证明后,我们发现 Rockwell Automation 拥有丰富的经验,并且熟悉我们的架构,是更适合我们的解决方案合作伙伴。”该公司的代表分享道,“该团队能够指出我们 OT 网络中可能存在的漏洞,并对 OT 和 IT 安全性有深入的了解。” 

解决方案

全天候快速检测威胁

借助持续威胁检测解决方案,Rockwell Automation 每天都能够收集通过 OT 网络的不同端口和数据包,并创建副本,然后对其进行剖析,以查看其中是否存在任何隐藏的恶意消息。如果检测到异常,系统将向操作员发送信号以进行监视。持续监视网络行为,了解正常状态的标准,然后系统就可以检测任何异常行为,并发出警报以进行更密切的监视。这是被动完成的,因此不会干扰生产线。

Rockwell Automation 解决方案顾问 Yen Kai Huang 解释道:“我们在该公司的现场装备量很大,一半以上的控制系统都来自 Rockwell Automation。因此我们非常熟悉其架构,可以快速识别和查明任何异常活动的根源。”

除了技术专业知识外,Rockwell Automation 团队还能够凭借其深厚的知识和洞察力提供正确的建议。Rockwell Automation 与专注于扩展物联网 (XIoT) 的网络安全软件公司 Claroty 合作,整合了该公司的 OT 和 IT 系统,在整个网络中实现了高级别的网络安全。 

成果

如今,这家半导体公司拥有 13 家完全在线晶圆厂。该公司的目标是在未来两年内升级更多的晶圆厂。 

这家半导体公司的代表表示:“Rockwell Automation 在该领域拥有深厚的专业知识,并与 Claroty 建立了强大的合作伙伴关系,以增强其能力,这使我们能够提供 IT 和 OT 之间无缝衔接的高质量咨询。

升级完成后,Rockwell Automation 还为每家晶圆厂提供完整的跟进服务。

在未来五年内,将为每家晶圆厂分配 160 个咨询小时,并计划与该公司管理层召开评审会议,以进一步解决任何潜在的漏洞。Rockwell Automation 垂直客户经理 Nelly Wu 表示:“我们计划审查我们发现的内容,让客户充分了解其晶圆厂中发生的事情,然后讨论可能采取的后续行动,来保护其生态系统。

发布时间 2023年11月1日

主题: Cybersecurity Semiconductor
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 帮助半导体制造商实现端到端 OT 可见性