超越里程碑式的成就
MMC Kazakhaltyn JSC 是一家总部位于哈萨克斯坦的黄金开采公司,专注于黄金矿石的勘探、开采和加工、黄金产品的生产以及黄金和其他贵金属的加工、储存和销售。它是哈萨克斯坦最古老的黄金开采公司之一,成立于 1932 年。最近,该公司自成立以来开采的黄金总量达到了 400 吨的里程碑,但同时也想解决日益增长的废物问题。
85 年来,Kazakhaltyn 在生产基地积累了超过 2500 万吨含金矿物废料,这些废料由成本过高或不适合精炼的矿石和尾矿组成。这不仅意味着矿物废料在不断增加,而且还错过了从中获得更多收益的机会。
为了从这些废料中尽可能地获得收益,Kazakhaltyn 于 2015 年启动了生产扩张计划,实施了先进的选矿厂,旨在从其三个矿区(Zholymbet、Bestobe 和 Aksu)的尾矿中提取更多的金矿石。前两个矿区利用浸出碳法 (CIL) 工艺防止其他含碳物质吸收黄金,产出物被运送到第三个工厂进行洗脱和电解过程,从矿石中提取黄金,然后熔化以获得多雷金条。目标是在三到五年内加工并获得 14 吨多雷金条。