Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

通过统一的控制平台节省时间、金钱和麻烦

在一个地方获取实时过程、功率和电机控制数据……并加快您的投资回报。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
身穿红色工作服的工程师穿过大型工业银色 HVAC 管道、截止阀、泵和电机组成的迷宫,检查系统

我们简化工业自动化,助您取得成功

工业运营变得日益复杂。

许多组织都在为分散的既有系统、孤立的数据和计划外停机而苦恼。与此同时,管理者还面临着成本压力和生产力目标不断上升的挑战。

罗克韦尔自动化提供了一种统一的解决方案,将过程和电力控制整合在一个架构下。罗克韦尔自动化行业解决方案团队的专业工程师兼负责人 Claudio Forte 表示:“单一 HMI 可提供对来自统一过程、电力和控制系统的实时数据的可见性。”他补充说,它可在一个平台上清晰地显示生产和能源指标,“这有助于使您的工厂更高效、更具生产力、更可预测和更有利可图。”

工业自动化的力量

通过互联系统提高投资回报率。我们的统一过程、电力和电机控制解决方案将所有内容整合到一个基础设施和一个真实版本中,而不是同时处理多个供应商、平台和工程环境。这有助于降低您的设计、硬件和总安装成本:

  • 降低材料、设计、工程、接线和测试成本
  • 加快安装、调试和上市时间
  • 通过一个系统查看运行状况、故障、预测性维护、报警和事件,减少停机时间
  • 通过远程设备全天候系统监控,提高安全性

集成系统还可降低项目的复杂性和风险。工厂工程师无需设计、学习、维护和管理多个系统、连接和接口。

该集成智能投资组合可包括:

  • PlantPAx® DCS,用于全厂控制,具有嵌入式网络安全和模块化工程设计
  • CENTERLINE® 电机控制中心,采用 IntelliCENTER® 技术,实现更安全、更智能的电机控制和预测性维护
  • 变频器 (VFD),实现高性能电机控制和能源效率
  • 可编程逻辑控制器 (PLC),用于自动化制造过程、机械和系统
  • FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™,用于预测性分析和异常检测
  • FactoryTalk® Suite,用于可视化、可扩展分析和集中管理
  • 第三方设备集成(OEM 和仪表)

这些智能技术共同实现了无缝集成、实时智能和预测性分析,贯穿整个统一运营,帮助您的工厂全天候运行。

正在规划绿地或工厂扩建项目?
工程师和项目经理正在查看蓝图
电子书
正在规划绿地或工厂扩建项目?

将过程、动力和电机控制整合到一个平台上,有助于加快上市速度、延长正常运行时间、节约能源并提高投资回报率。

立即下载
 
统一流程与电力集成在采矿业中的应用
统一流程与电力集成在采矿业中的应用
博客
博客
统一流程与电力集成在采矿业中的应用
传统的过程控制和电力基础设施系统使管理难度进一步加大。解决方案?统一流程与电力集成。
立即阅读

参加我们的网络研讨会:3 个新的绿色工厂和扩建理念

了解如何通过集成架构提高生产力、降低成本和减少项目风险。借助合适的技术,单一平台可连接过程和电力控制、预测性分析、人工智能工具、机器学习和能源管理。

统一控制系统优势推动业务成果

统一架构不仅仅是技术问题,更是运营方式的转变。它对您的业务意味着什么:

  • 更快的部署。更低的工程工作量和成本: 经过预先测试和验证的设计以及单一的工程环境有助于将集成时间缩短多达 80%,并将安装速度提高多达 25%
  • 更明智的决策和更好的操作员体验: 统一的控制工具和仪表板上的图形为操作员提供设备健康状况、能源使用和过程条件的实时洞察,缩短培训时间并提高响应能力
  • 可靠性、安全性和始终在线的性能: 集中报警、集成安全和预测性维护可缩短停机时间,帮助保持运营
  • 数据的单一真实来源: 不再需要查看多个仪表板。我们的统一系统可同步和时间戳标记过程和电力控制中的数据
图表显示了八类工业电机和电源控制设备,从低压变频器到电气室,所有这些都通过单一控制室 HMI 上的统一软件进行管理
电机控制中心软件简化了配置、监视和维护
电机控制中心软件简化了配置、监视和维护
博客
博客
电机控制中心软件简化了配置、监视和维护
IntelliCENTER® 数据集可识别您电机控制中心中支持 Ethernet/IP 的关键电机控制组件,助力设备持续运行,创造盈利
立即阅读

计划扩建工厂?从行业领导者那里获得支持

制造商可以从统一的系统中获得无数优势。您可以在一个平台上连接过程、电力和电机控制。此外,还可以获得实时运营数据、预测性分析、能源管理等,使您的工厂更高效、更有利可图。此外:

  • 我们的统一解决方案有助于在系统的整个生命周期内显著节省总安装成本和总拥有成本
  • 您可以在每个必要阶段获得罗克韦尔自动化顾问的支持。我们的团队在设计、调试和支持工业解决方案方面拥有数十年的经验
  • 通过与我们的团队和 PartnerNetwork™ 定期合作,简化您的工厂生产复杂性并降低项目风险
  • 我们与工程、采购和施工团队以及系统集成商合作

想要开始吗?告诉我们如何帮助您的工业自动化之旅。

Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
博客
博客
Integrated Process & Power for Oil & Gas Operation
By unifying these traditionally separate domains, oil and gas companies can achieve new levels of performance and resilience.
立即阅读

发布时间 2026年2月6日

主题: Optimize Production Industrial Automation & Control Process Solutions Automotive & Tire Food & Beverage Life Sciences Metals Mining Oil & Gas Power Generation Pulp & Paper Water Wastewater FactoryTalk Design Studio Studio 5000 PlantPAx Drives Distributed Control Systems Human Machine Interface Motor Control Industrial Control Products
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 实时数据和预测分析