Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

统一流程与电力集成在采矿业中的应用

解决采矿行业挑战

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
澳大利亚新南威尔士州铜矿井夜景

如今,矿业公司面临着复杂的现实:运营涉及多个系统和流程,这些系统和流程分布在现场的不同区域,必须无缝协作。这种复杂性带来了超越生产力和成本的挑战,例如遵守严格的安全标准、能源法规和网络安全要求。传统的孤岛式过程控制和电力基础设施系统使这些挑战更难以管理。

答案是?

统一流程与电力集成: 一种无缝连接这些系统的策略,使所有站点实现实时可见性、集中控制和数据驱动的决策能力。以下是这种方法对全球采矿运营至关重要的原因,以及它如何应对行业最严峻的挑战。

全球采矿业挑战

跨多个地区运营意味着需要应对:

  • 监管复杂性: 当系统未集成时,现场的安全、环境和能源合规标准难以管理。缺乏集成会增加风险并带来显著的管理负担。 
  • 生产率下降: 近年来,采矿生产率下降了 28% ,主要原因是运营碎片化和集成不良。
  • 能源成本与可持续性: 采矿每年消耗 12EJ,约占 全球能源需求的3.5%。 能源效率现已成为监管和财务的优先事项。
  • 网络安全风险: 采矿业网络攻击 在2023~2024年间增加了三倍,其中 70%导致运营中断,这对全球互联站点来说是重大隐患。
  • 劳动力挑战: 培训操作员管理跨区域复杂系统可能需要 5~10年,影响可扩展性。
  • 安全与风险管理: 未实现集中监控的站点错失了 安全事件减少22% 这一集成运营带来的成效。

当运营分布在不同区域时,这些挑战被进一步放大。孤岛系统使得执行统一标准、共享数据和快速响应问题变得困难。

矿山
矿山
矿山
集成系统和可扩展分析可实现从矿山到市场的可见性,帮助您制定更明智的决策。
我们的互联系统将过程、动力和电机控制集成在一个平台上。这有助于制造商简化设计、测试和安装,同时降低硬件、停机时间、维护和能源成本

什么是统一流程与电力集成?

统一集成将过程控制和电力系统连接到一个可互操作的平台。该方法可实现:

  • 跨运营的实时数据共享
  • 集中监控与诊断
  • 标准化报告
  • 协调控制,加快决策能力

对于矿业公司而言,目标是提升效率、降低风险并增强整体运营韧性。

采矿运营的10大关键优势

1. 更快的工程设计与投运

大型采矿项目通常涉及多个工程团队。统一设计环境可提前解决接口问题,减少高成本的现场修改,加快跨区域部署。

2. 提升运营效率

集成系统减少电气与工艺团队之间的交接和沟通失误。通用界面简化培训,使员工更易在不同站点上岗。

3. 集中监控与控制

统一平台为所有站点提供实时可见性,使远程操作中心能够监控和管理全球资产。这对现场专业能力有限地区的企业至关重要。

4. 更智能的能源管理

集成系统支持负载控制和能源优化策略。例如,自动化按需通风解决方案可大幅降低能耗,助力实现可持续目标。

5. 提高资产可靠性

基于集成数据的预测性维护减少意外故障和停机,尤其适用于维修物流复杂的远程站点。

6. 增强安全与合规性

统一系统将紧急停机、电力和过程控制联动,实现快速响应。Safe Torque Off(STO)等功能有助于保护人员和设备。

7. 优化生产与质量

实时优化有助于防止过度研磨和能源浪费,实现矿石质量满足下游要求。

8. 更强的网络安全

碎片化系统带来安全漏洞。统一架构支持集中补丁管理和安全远程访问,降低运营漏洞。

9. 可扩展性与未来适应性

集成平台支持人工智能、云分析和可再生能源转型——对于拓展新能源战略或采用数字技术的企业至关重要。

10. 降低总体拥有成本

运营标准化减少冗余基础设施,简化备件管理,提高员工生产力, 实现长期节约。

应对运营挑战

采矿运营面临效率、安全和可持续性等日益增长的需求。统一集成有助于:

  • 标准化数据收集:自动化报告为决策能力提供准确、及时的洞察。
  • 集中控制:团队可在所有系统中执行统一运营标准。
  • 实现灵活适应:可扩展控制架构允许针对特定站点需求进行定制,同时不影响整体集成。

如何在运营中实现集成

  1. 采用统一架构:从孤岛系统转型为集成平台,实现整个运营的控制、监控和数据统一。
  2. 投资集中监控:部署远程操作中心,实现实时可见性。
  3. 利用预测分析:利用集成数据进行主动维护和能源优化。
  4. 优先保障网络安全:实施统一安全控制和补丁管理。
  5. 规划可扩展性:确保系统能够适应新技术和不断变化的运营需求。

总结

统一流程与电力集成不仅是技术升级,更是现代矿业公司的战略要务。通过打破孤岛,实现实时、数据驱动的运营,企业能够提升生产力、降低成本并增强安全性。最终,打造具备韧性、面向未来的矿业企业。

实时生产、过程和电力洞察
实时生产、过程和电力洞察
实时生产、过程和电力洞察
我们的工业控制系统集成了过程控制和电源控制。减少设计时间、资本成本和运营成本。在同一个人机界面中获取实时生产数据。
我们的互联系统将过程、动力和电机控制集成在一个平台上。这有助于制造商简化设计、测试和安装,同时降低硬件、停机时间、维护和能源成本

发布时间 2025年12月19日

主题: Build Resilience Optimize Production Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Process Solutions Sustainable Solutions Workforce Enablement Sustainability Metals Mining Distributed Control Systems Industrial Control Products Power Supplies PlantPAx

订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 统一流程与电力集成在采矿业中的应用