Loading
博客
Recent ActivityRecent Activity

简化电机控制中心的配置、监视和维护

IntelliCENTER® 数据集可识别您电机控制中心中支持 Ethernet/IP 的关键电机控制组件,助力设备持续运行,创造盈利

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
一条宽敞明亮的汽车装配线设有数十个工作站,正在将零部件装配至电机组件

更快地调试电机控制中心和生产应用

设置和运行电机控制中心 (MCC) 是一项复杂而苛刻的任务。

工程师可能会遇到耗时的手动配置、有限的系统可见性和故障处理延迟。此外,安全问题、计划外停机以及 MCC 系统扩展或更新困难可能会进一步使情况复杂化。障碍不仅会降低生产率,还会增加出错的风险。

IntelliCENTER® 技术通过简化设置、增强可见性并实现更智能、更安全的维护,来转变电机控制中心的配置和维护,进而减少这些痛点。而这些功能所依托的,正是强大的数据集。

IntelliCENTER  电机控制中心软件:了解电机控制中心情况的理想窗口。

IntelliCENTER 软件使用数据集来创建电机控制中心的数字化表示,为您的团队提供整个 MCC 组的图形化柜面布置图。可配置的视图提供一目了然的系统状态,通过轻松访问故障数据、远程诊断、电子文档等来帮助减少停机时间。

  • 您可以使用 FactoryTalk® Design Studio™,通过安全的 Web 浏览器,来查看并管理已连接的电机控制系统
  • 直观的柜面布置图提供 MCC 组的图形表示,并提供关于所有已连接设备的实时数据,方便工程师查看和了解运行情况
  • 状态指示灯显示每个电机控制设备的状况,因此可以看到运行、故障或报警情况
  • 显示屏可以识别问题并支持主动维护 - 通常无需人员亲临设备现场进行确认

要启用 完整 功能, 需要 随 MCC 一起 订购 并 上传 两个 IntelliCENTER 数据集:

预集成数据集:加速电机控制中心启动

设备配置通常靠手动操作,耗时费力,容易出错。Rockwell Automation 通过工作自动化解决方案简化了这一过程。

如果你在订购采用 IntelliCENTER 技术的 CENTERLINE® 或 FLEXLINE™ 电机控制中心时一并订购了数据集,就可以通过数字化下载方式获得 预集成数据集 。该数据集包含针对特定 MCC 量身定制的基本详细信息,包括设备详细信息,例如 MCC 组中包括的设备类型(例如,E300 或 PowerFlex 753 VFD),以生成电机控制中心的柜面布置图和布局图。这可助力工程师将其 MCC 设备与 Logix 控制器集成,在大型项目中,有望节省数百个小时的工程时间。

装运后数据集:加载关键设备详细信息和文档

构建好 MCC 组后, 装运后 IntelliCENTER 数据集将包含实际交付硬件的详细信息,例如序列号、固件版本和其他设备级数据。此外,还包括电机控制中心中每台智能设备的完整图纸和手册。上传此信息后,您可以看到:

  • 每个 MCC 柜中的组件: 包括过载继电器、变频器 (VFD)、以太网交换机等各个智能组件的产品规格
  • MCC 柜配置: 电机控制中心的布局,包括各个电机控制单元的铭牌信息
  • 运行设备数据: 已连接的智能电机控制设备的实时监控数据。包括启动器和变频器运行状况、维护警报和系统性能
  • 保护设置: 用于配置过载继电器设置以及故障和报警条件可见性的参数
  • 图纸: MCC 组中所有单元的完整电气图
  • 文档: 手册和备件列表库,用于协助对 MCC 组中的单元进行故障排查
  • 控制逻辑: 作为 FactoryTalk® Design Studio™ 的一部分,可与 Rockwell Automation 控制器轻松集成
正在规划新建工厂或工厂扩建项目?
工程师和项目经理正在查看蓝图
电子书
正在规划新建工厂或工厂扩建项目?

将过程控制、电源控制和电动机控制整合在同一平台上能够加速产品上市、延长正常运行时间、节省能源以及改善投资回报。 

了解更多信息
已启用状态监视的 CL2100 立面图
IntelliCENTER 电机控制中心软件
IntelliCENTER 电机控制中心软件
IntelliCENTER 电机控制中心软件
工业电机控制中心软件可让您通过实时诊断查看 MCC 桶内部。延长正常运行时间,提高生产率和安全性。
了解更多信息
Endress+Hauser 处理控制单元 (PTU),2018 年 5 月 21 日 和 5 月 22 日,美国印第安纳州格林伍德

MCC 的终极可视化窗口

  • MCC 的虚拟视图
  • 联网设备
  • 实时运行数据
  • 设备监控
  • 远程诊断支持
  • MCC 文档

从数据到决策:智能电机控制中心的力量

通过将 IntelliCENTER 数据集导入 MCC 软件,您可以将原始数据转化为可执行洞察力,从而获得运行、维护和成本节约方面的优势,让您的工厂更智能、更可靠地运行。

  • 验证设计与工程:创建和验证 MCC 设计,减少项目风险和工程时间
  • 实时了解:一目了然地查看每台已连接设备的状态,这样您就可以知道正在运行、已发生故障或已报警的设备,而无需亲临设备现场
  • 降低运行成本:预测性和主动性维护通过接收有关设备运行状况和潜在故障的实时信息,可延长正常运行时间。降低紧急维修成本
  • 提高系统可靠性和延长正常运行时间:实时系统性能数据有助于防止意外故障并实现早期故障检测,从而延长持续运行行业所依赖的正常运行时间

提高安全性 – 通过远程 MCC 监控来降低弧闪危险

IntelliCENTER 电机控制软件可从控制室的安全环境中远程监控联网设备的状态,从而帮助保护您的员工免受电气弧闪危险。因此,工程师可以在不接近已通电电机控制设备的情况下对电机控制设备进行故障处理和诊断。

面向未来的可扩展性

随着 MCC 需求的演变,无论是添加新设备还是升级现有设备,您都可以购买包含新信息的增量式 IntelliCENTER 数据集。这些更新与您现有的 MCC 组相集成,确保您的系统视图保持最新且易于维护。

迈向工厂自动化的切实第一步

IntelliCENTER 技术是企业开始工业自动化之旅的理想切入点。许多制造商正在探索实现运营现代化的方法,IntelliCENTER 软件(现已集成在 FactoryTalk® Design Studio™ 中)提供了一个便捷的切入点。无需复杂安装或手动更新,现在只需通过用户友好、基于 Web 的应用程序,即可访问 IntelliCENTER。

这使其成为经济实用且十分合适的自动化起点,特别是对于已经部署了一些以太网基础设施的工厂而言。即使在尚未完全数字化的工厂中,配备 IntelliCENTER 技术的电机控制中心也有助于推动自动化并提高运营效率。

从单个数据集开始,随着时间的推移进行扩展,即使未来出现新增内容,也可无缝集成,让您从容应对此类变化。这种可扩展性,加上将电机控制连接到 Integrated Architecture 的能力,使制造商能够构建更智能、更互联的运营,同时兼顾灵活性和未来增长。

使用 IntelliCENTER 在 FactoryTalk Design Studio 中设置电机控制中心设备状态监视
Rockwell Automation 左侧 Bug 徽标
Youtube 视频
使用 IntelliCENTER 在 FactoryTalk Design Studio 中设置电机控制中心设备状态监视

如何在采用 IntelliCENTER 技术的 FactoryTalk Design Studio 中为您的 MCC 组设置设备状态监视。了解如何使用 FactoryTalk Design Studio 来连接设备、启用远程监控和查看设备状态。

立即观看
如何使用 IntelliCENTER 在 FactoryTalk Design Studio 中查看和管理电机控制中心组
Rockwell Automation 左侧 Bug 徽标
Youtube 视频
如何使用 IntelliCENTER 在 FactoryTalk Design Studio 中查看和管理电机控制中心组

如何在采用 IntelliCENTER 技术的 FactoryTalk Design Studio 中查看和管理您的 MCC 组。借助 FactoryTalk Design Studio,可方便快捷地把 IntelliCENTER 数据集与 Logix Designer 集成起来。

立即观看
在 FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER 中查看电机控制中心组的文档。
Rockwell Automation 左侧 Bug 徽标
Youtube 视频
在 FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER 中查看电机控制中心组的文档。

了解如何在采用 IntelliCENTER 技术的 FactoryTalk Design Studio 中查看电机控制中心组的文档。使用 FactoryTalk Design Studio 快速查找低电压电机控制中心或中电压电机控制中心的图纸、手册和备件列表。

立即观看

发布时间 2025年11月26日

主题: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Industrial Automation & Control Smart Manufacturing Automotive & Tire Cement Food & Beverage Mining Metals Oil & Gas Pulp & Paper Water Wastewater Print & Publishing Power Generation Motor Control FactoryTalk Design Studio

Elizabeth Allen
Elizabeth Allen
Rockwell Automation 全球产品专家
Elizabeth Allen 是 CENTERLINE 2100 NEMA 低压电机控制中心的产品专家。Elizabeth 曾在 Rockwell Automation 担任低压变频器技术支持工程师。她毕业于密尔沃基工程学院,获得机械工程学位。
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 博客
  5. Chevron LeftChevron Left 电机控制中心软件简化了配置、监视和维护