Loading

主要自动化承包商

全方位解决方案、更低的总体拥有成本、更低的项目风险
主要自动化承包商 hero image
咨询和集成服务
  • 数字化转型战略
  • FEED
  • 主要自动化承包商
  • 项目管理

想要减少大型资本项目的相关风险? 主要自动化承包商 (MAC) 可以帮您。不管是电气或仪表等特定领域,还是与第三方进行更密切的合作(例如 OEM 设备集成),我们都能在管理大型项目方面为您提供或多或少的帮助,并协调 EPC 方面的工作。


就您的大型项目与 MAC 合作

详细记录与管理绿地或棕地项目相关的风险。您可能品尝过个中滋味,不想再次体验!我们拥有在大型资本项目中担任 MAC 的经验以及一系列经过验证的方法,可防止项目超限、预算超支及供应商管理不佳导致的困境。我们可帮助您降低风险,按时、按预算交付项目。就像这位客户一样。

摒弃复杂化,简化项目管理

为避免预算和范围变化,北美一家领先的能源生产国选择 Rockwell Automation 作为其 MAC。我们通过 FAT 测试和持续支持开始进行预 FEED。通过在整个项目生命周期中与我们合作,客户的项目进度提前了 4-6 周,节省了约 5% 的预算。

我们的咨询服务如何运作
Main Image
白皮书
我们的咨询服务如何运作

这里有一份详细的文档,概述了我们作为主要自动化承包商如何进行项目管理。

立即下载
使用 MAC 管理大型项目 - 方法如下
Main Image
宣传册
使用 MAC 管理大型项目 - 方法如下

主要自动化承包商 (MAC) 可协调供应商,提供关于项目设计的见解,帮助执行采购,支持 FAT 以及提供培训和支持。

了解操作方法

什么是 OEM MAC?

在您的下一个资本项目中使用 OEM MAC

主要自动化承包商是提供工程服务来管理项目仪表、信息和安全方面的单个承包商。OEM MAC 更进一步:尽早参与项目,以应对成套设备连接和集成方面的挑战。他们帮助制定技术标准,在建造过程中与 OEM 合作。这种方法的一大好处是标准化。在所有成套设备上使用相同的自动化标准可简化集成。由于网络和系统是统一的,可方便地访问数据。提前制定周详的项目计划可使过程更加顺畅,同时节省您宝贵的启动时间并降低风险。

通过 OEM MAC 简化启动过程
Main Image
概览
通过 OEM MAC 简化启动过程

在资本项目的早期使用 OEM MAC 可简化启动时的集成和连接,帮助提供无忧部署。

了解更多信息

一家大型石油和天然气运营商通过 MAC 获得成功
Main Image
案例研究
一家大型石油和天然气运营商通过 MAC 获得成功

安全地升级多个系统,同时尽量减少中断

Total E&P UK Ltd 明白使用 MAC 的好处,并在准备进行多系统升级时找到了我们。他们的紧急停机系统、消防与天然气安全系统、过程控制系统和振动监测系统都需要升级。这是一个潜藏很大风险的大型项目。

结果影响深远:

  • 由于高效利用计划内停机时间和采取并行安装方式,对生产的影响可忽略不计
  • 现在,远程平台控制让客户能够访问实时数据
  • 升级后,客户可以在各个站点采用共通的备件、维护和供应商
  • 使用现有设备,例如安全系统基础设施和机柜
  • 从人体工程学角度出发,改善了操作员的体验
  • 项目期间无 LTI 的出色记录
  • 由于多项改进,获得 HSE 安全奖提名
立即阅读
Gold Fields 利用 MAC 降低了风险
Main Image
案例研究
Gold Fields 利用 MAC 降低了风险

旗舰增长项目帮助支持可持续的金矿开采

我们帮助公司拓展其业务。在本例中,是指成为可持续金矿开采行业的全球领导者。为了应对这一挑战,Gold Field 位于南非的 South Deep Mine 需要进行全面的系统设计升级。Rockwell Automation 工程服务与 Gold Fields 合作,帮助他们实现这一目标。现在,他们离成为可持续金矿开采行业领导者的目标越来越近了。

新的控制系统带来了以下结果:

  • 能够实时查看全厂系统并根据预定义的 KPI 进行报告
  • 一个集中的过程控制系统
  • 业务决策更加明智
  • 改进了报警功能
  • 降低了向后不兼容的风险
立即阅读

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 能力
  3. Chevron LeftChevron Left 咨询和集成服务
  4. Chevron LeftChevron Left 主要自动化承包商