Loading

核能解决方案

经过验证 | 集成 | 市场领先
联系我们
日落后的核电厂。暮色中带有大型烟囱的景观。
发电
    • 生物质
    • 生物质
    • 煤炭
    • 煤炭
    • 水力发电
    • 水力发电
    • 天然气
    • 天然气
    • 核能
    • 核能
    • 可再生能源
    • 可再生能源
    • 太阳能
    • 太阳能
    • 风
    • 风
联系我们

核能行业正在迅速变化

全球对电力的需求激增,这主要受人工智能数据中心扩张、电动汽车普及、人口整体增长等因素推动。一些国家还寻求降低温室气体排放量,并实现美国和国际脱碳目标。与此同时,全球商业核电厂的初始运营许可证正接近到期。​

为满足需求,许多核电厂正在寻求延长其运营许可证,同时许多国家加快了建设常规和下一代核电厂的计划,以实现产能替代和增长。​

第三代+常规反应堆和第四代小型模块化反应堆(SMR)等重大技术进步,正在改变核电行业及其价值链中企业的规划方式。​​

核能行业的机遇前所未有。

用于先进核反应堆设施或小型模块化反应堆设施的集成架构
电子书封面 - 先进核反应堆设施或小型模块化反应堆设施的集成架构
电子书
用于先进核反应堆设施或小型模块化反应堆设施的集成架构

释放小型模块化反应堆作为现场能源的潜力。

立即下载

把握机遇

常规轻水反应堆发电厂以及燃料转换和制造公司,必须在平衡以下目标的同时,应对不断变化的技术和法规。

加快上市时间
通过对合规性和其他要求的增强型集成规划,避免停机项目、升级计划和新产能投资的延误及其带来的成本。

优化生命周期成本
主动管理电源岛控制的开发、合格测试、调试和管理,这些环节历来是核电运营中成本集中的领域。

提高可靠性
通过利用全球技术支持、实施和售后服务资源网络,提升可靠性。

增强安全性
提供先进的网络安全能力,帮助防范日益复杂和严重的威胁矢量,同时不影响您将数据传递给需要信息的人员的能力。

使用多个屏幕的工作人员

现代化运营技术
从传统的分布式控制系统 (DCS) 及相关驱动器、电机控制、执行器和其他可能已过时或不再支持的设备升级,以降低安全事故风险并最小化全厂系统的停机时间。

赋能员工队伍
通过利用自主控制,让团队成员专注于更高价值的活动。

提升控制智能
集成并简化控制,实现现代化、可扩展的运营架构。

简化安全管理
引入与工厂 DCS 具有相同开发环境的安全解决方案,实现统一的安全与报警机制,降低复杂性,从而降低风险。

Rockwell Automation利用核能专业知识和能力,帮助工厂操作员更快实现目标​

Rockwell Automation提供经过验证的、集成的全厂范围产品组合,涵盖市场领先的智能控制技术和解决方案,非常适合安全、可靠地发电。我们是核燃料制造过程中首选的控制系统。我们的模块化、安全且可扩展控制平台,使核燃料制造企业和SMR制造商能够加快上市速度,同时降低总拥有成本并减轻安全风险。​

与竞争对手为多样化控制系统提供非标准化产品且难以获得支持不同,配备Rockwell Automation的工厂客户能够缩短学习曲线,减少备件需求,并采用统一的安全和报警方法。​

Rockwell Automation几乎参与了核燃料循环的每一个阶段,包括采矿、转化和燃料制造。我们了解制造设施的运行方式、国家实验室的成功要素,以及与浓缩和转化相关的关键操作。​

凭借这些经验,我们对ISO标准、联邦监管法规以及管理商业核燃料和核电厂组件制造的要求有着深入了解。​

凭借广泛的产品组合,我们可以通过本地解决方案帮助您优化设备。我们还提供异常检测方案,帮助预测设备故障。您是否面临如预测燃料剩余寿命等挑战?让我们来帮助您。


支持全球核电行业

Rockwell Automation是一家总部位于美国的公司,在北美的分销量超过任何其他DCS平台,拥有比任何DCS供应商更大的系统集成商网络,使得支持更易获取且更易配备人员。在全球范围内,我们提供庞大的系统集成商、分销商和OEM合作伙伴网络,以支持您的核电项目。您将受益于在本地层面交付的全球专业知识。

280

分销商

3700+

系统集成商

3500

OEM合作伙伴

130+

战略技术与数字合作伙伴

Rockwell核能行业集成自动化产品组合

箭头齿轮

自动化

作为全球最大的专注于自动化的公司,Rockwell Automation提供了广泛的自动化产品组合,在影响公共安全和关键基础设施的行业中,提供市场和应用-特定的产品。

盾锁

网络安全

借助 Rockwell Automation 系统,无论您是在电力岛上进行高速控制,运行过程控制 DCS、安全系统,还是操作附加到过程的成套设备,均可实现同等的安全防护机制。这一安全机制能够在控制器、DCS 以及如电机控制中心 (MCC) 设备等之间安全传输信息,并在安全网络之上实现设备级安全。

预测性维护图标

预测性和高级控制

  • 边缘AI解决方案​
  • 云AI解决方案​
  • 数字孪生​
  • 智能电机控制中心和VFD​
  • 用于定制应用和模型预测控制(MPC)的机架内模块​
  • 本地、基于服务器的高级过程控制(APC)解决方案,利用神经网络解决复杂过程问题
  • 软传感器,用于预测难以测量的数值或作为物理传感器的备份
火箭加速图标

数字化转型

我们提供数字化工具,通过连接工厂运营IT与OT系统,实现自动化投资的货币化,提高发电效率,优化工厂绩效,并赋能更快、更优的运营和决策能力。

安全和网络安全始终是我们的首要任务,但我们同样认识到将数据传递给合适人员的必要性,因此Rockwell Automation提供多种安全方法,支持您的过程信息需求。

丝带图标

法规合规性

工业控制系统能够很好地满足数据采集和过程管理需求,并与 NRC、NERC 和 NIST 指南兼容。

新核能采用模块化设计

Rockwell Automation 提供模块化、安全且可扩展的控制平台,配备集成的智能数据应用,帮助核燃料制造企业、SMR 系统制造商以及所有者/运营商加快产品上市速度,同时降低总体拥有成本,管理 IT/OT 安全风险,并避免自行开发 SMR 控制和自动化系统所涉及的成本和漫长周期。

我们帮助 SMR 制造商通过利用已在全球范围内控制常见工业过程的自动化系统,避免采用应用-特定、高成本的控制和自动化系统。

我们的通用安全模型意味着 SMR 机队采用与当今大型核能过程主要部分相同的安全模型。

Rockwell Automation 使 SMR 所有者和运营商能够满足联邦监管法规,设计易于集成的模块化反应堆系统,利用我们高度可扩展的控制系统平台和设计工具,开发易于重新部署且保持版本控制的首件系统,并保护网络免受日益复杂和严重的威胁矢量影响。 

nuclear-smr-trade-show-banner-graphic-RA.jpg

Rockwell Automation助您:

时钟

更快地进入市场

在许多项目中,成套设备或系统集成可能是工程工时中最大的成本。借助我们的可扩展的解决方案,可以通过我们的通用配置环境、报警系统和安全模型,轻松将小型成套设备和独立系统整合在一起。

建立韧性图标

降低风险

我们通过在网络层面以及Rockwell设备本身嵌入安全性,提供种类丰富的网络安全产品。通过使用通用开发工具、安全性和通信,我们从根本上降低了复杂性和风险。

金钱向下箭头图标

优化成本

避免大型工程团队在内部开发控制和自动化系统时产生的典型成本。我们的商业现货供应的控制和电源解决方案可更快部署,并降低系统集成成本。

视频聊天图标

支持您的业务模式

我们知道,您不仅需要人员来协助开发您的系统,还需要寻找资源,以支持他们在可能偏远地区为工厂配备人员、通过系统集成商获得远程支持,以及建立良好的分销网络,确保您能够获得零部件。

我们如何助您成功?

Loading
Loading
Loading
How Advanced Automation Accelerates Industrial Adoption of SMR Technology
How Advanced Automation Accelerates Industrial Adoption of SMR Technology
博客
博客
How Advanced Automation Accelerates Industrial Adoption of SMR Technology
Rockwell Automation has the expertise, experience and partners to help make small modular reactors a viable energy solution for your facility.
准备好与Rockwell Automation顾问交谈了吗?

我们提供行业专业知识,帮助您设计、实施和支持您的自动化投资。

联系我们

其他人也查看了

Loading
Loading
Loading
Loading

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 行业
  3. Chevron LeftChevron Left 发电
  4. Chevron LeftChevron Left 核能解决方案
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。