安全协处理器复位

按照以下步骤进行安全协处理器复位。
  1. 关闭安全协处理器的电源。
  2. 使用直径如回形针般大小的小工具,按下并保持复位按钮。该按钮在面板后侧下凹 5 mm (0.19 in.) 的位置。
  3. 按住复位按钮的同时给安全协处理器上电。
  4. 当四字符状态显示屏上循环显示 DFLT、4、3、2、1、Factory Default 时,继续按住复位按钮。
  5. 出现 Factory Default 后,释放复位按钮。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal