Windowxx 视图

Windowxx 显示特定的模块窗口配置。
Windowxx 视图示例
Windowxx 视图包括以下参数:
参数
说明
Window Mode
显示窗口所配置的模式。
Output On Value
显示定义窗口阈值一侧的值。
输出(如果绑定到窗口)和
I.Windowxx.InWindow
标签的状态在此阈值处切换,请参见图 1。
Output Off Value
Output On Hysteresis
显示 Output On 值的负偏移量, 需对其施加延迟。
Output Off Hysteresis
显示 Output Off 值的负偏移量, 需对其施加延迟。
Outputs Controlled by this Window
Output00
确定该窗口是否控制指示的输出。
Outputs Controlled by this Window
Output01
确定该窗口是否控制指示的输出。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal