Windows 视图

Windows 汇总了模块窗口配置信息。
Windows 视图示例
Windows 视图包括以下参数:
参数
说明
Window
显示此配置适用的窗口编号。
Mode
显示窗口运行的输入标签值。
Unit
显示与窗口配置模式相关联的单元。
Output On Value
显示定义窗口阈值一侧的值。
输出(如果绑定到窗口)和
I.Windowxx.InWindow
标签的状态在此阈值处切换,请参见图 1。
Output Off Value
Output On Hysteresis
显示 Output On 值的负偏移量, 需对其施加延迟。
Output Off Hysteresis
显示 Output Off 值的负偏移量, 需对其施加延迟。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal