Windows 比较器

该模块有四个窗口可用。每个窗口可用于检测所选模式的输入数据何时处于或超出已配置的窗口范围。将窗口连接到编码器 (HSC 或 SSI) 以及最多两个模块输出。
下图以 HSC 计数值作为窗口输入数据源,举例说明了窗口如何控制输出行为。有关详细信息,请参见由窗口控制。窗口可在不同模式下运行。
Windows 行为示例
可针对 HSC 将窗口配置为在以下模式下运行:
  • Count or scaled count
  • Frequency, instantaneous, scaled, or average
  • Acceleration, instantaneous, scaled, or average
  • Pulse Width, instantaneous or average
可针对 SSI 将窗口配置为在以下模式下运行:
  • Data
下图说明了如何确定窗口源是处于窗口内还是窗口外。
O.Windowxx.On < O.Windowxx.Off
O.Windowxx.On > O.Windowxx.Off
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal