Outputs 视图

使用 Outputs 查看或配置设备的输出。
Outputs 视图示例
Outputs 视图包括以下参数:
参数
说明
Output
显示此配置适用的输出编号。
Mode
显示输出模式。
Output State in Program Mode
确定控制器转换到编程模式或禁止模式时的输出行为。当处于编程模式或禁止模式时,将忽略来自控制器的输出,且输出行为如下:
  • Off – 输出为 0 或断开。
  • On – 输出为 1 或接通。
  • Hold – 输出保持上一状态。
  • Local Control – 输出继续由窗口控制。
Output State in Communication Fault Mode
确定通信故障发生且模块进入通信故障模式后各点的输出情况。
  • Off – 输出为 0 或断开。
  • On – 输出为 1 或接通。
  • Hold – 输出保持上一状态。
  • Local Control – 输出继续由窗口控制。
Diagnostics
打开 Diagnostics 对话框, 其中包含诊断信息。

Outputxx Diagnostics

要查看 Outputxx diagnostics,选择 Diagnostics Outputs 视图。
Outputxx Diagnostics 示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal