Outputxx – Controlled by Window 视图

使用 Outputxx – Controlled by Window 查看或配置设备的特定输出。当输出在 Device Definition 对话框中配置为 Digital Output 时,该视图可用。
Outputxx – Controlled by Window 视图示例
Outputxx – Controlled by Window 视图包括以下参数:
参数
说明
Output State In Program Mode
Program State
确定控制器转换到编程模式或禁止模式时的输出行为。当处于编程模式或禁止模式时,将忽略来自控制器的输出,且输出行为如下:
  • Off – 输出为 0 或断开。
  • On – 输出为 1 或接通。
  • Hold – 输出保持上一状态。
  • Local Control – 输出继续由窗口控制。
    此选项仅在下列条件之一为真时可用:
    • 编码器类型设为 SSI,SSI 通道通过窗口控制输出。
    • 编码器类型设为 HSC, 计数器通过窗口控制此输出,计数器配置为在编程模式下继续计数。
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State
确定通信故障发生且模块进入通信故障模式后各点的输出情况。
  • Off – 输出为 0 或断开。
  • On – 输出为 1 或接通。
  • Hold – 输出保持上一状态。
  • Local Control – 输出继续由窗口控制。
    此选项仅在下列条件之一为真时可用:
    • 编码器类型设为 SSI,SSI 通道通过窗口控制输出。
    • 编码器类型设为 HSC, 计数器通过窗口控制此输出,计数器配置为在通信故障模式下继续计数。
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State Duration
确定在通信故障模式下输出状态在进入最终故障状态前的保持时长。
Output State in Communication Fault Mode
Final Communication Fault State
确定模块在通信故障模式输出状态持续时间结束后是转为接通还是断开。默认的最终状态为断开状态。
如果选择持续时间为 Forever, 就不可以选择最终状态。模块保持其当前通信故障模式状态。
When Communication Fails in Program Mode
确定在编程模式下通信失败时的输出操作。
  • Leave outputs in Program Mode state – 遵循编程模式的行为。
  • Change outputs to Communication Fault Mode state – 遵循通信故障模式的行为。
Diagnostics
打开 Diagnostics 对话框, 其中包含诊断信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal