Outputxx – Triggered Pulse 视图
使用 Outputxx – Triggered Pulse 查看或配置设备的特定输出。当输出在 Device Definition 对话框中配置为 Digital Output
时,该视图可用。
Outputxx – Triggered Pulse 视图示例

Outputxx – Triggered Pulse 视图包括以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
Triggered by | 指定触发脉冲功能的输入。
|
Invert Trigger | 该选项反转在“Triggered by”参数中选择的输入点的触发沿。
|
Pulse Delay | 指定触发事件和输出脉冲开始之间的延迟时间,单位为秒。 |
Pulse Active Time | 指定生成的输出脉冲的有效持续时间,单位为秒。 |
Output State In Program Mode Program State | 确定控制器转换到编程模式或禁止模式时的输出行为。当处于编程模式或禁止模式时,将忽略来自控制器的输出,且输出行为如下:
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State | 确定通信故障发生且模块进入通信故障模式后各点的输出情况。
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State Duration | 确定在通信故障模式下输出状态在进入最终故障状态前的保持时长。 |
Output State in Communication Fault Mode Final Communication Fault State | 确定模块在通信故障模式输出状态持续时间结束后是转为接通还是断开。默认的最终状态为断开状态。 如果选择持续时间为 Forever, 就不可以选择最终状态。模块保持其当前通信故障模式状态。 |
Output State When Communication Fails in Program Mode | 确定在编程模式下通信失败时的输出操作。
|
Diagnostics | 打开 Diagnostics 对话框, 其中包含诊断信息。 |
提供反馈