搜索
PointMax I/O 模块详细信息
模块标签定义
向 Studio 5000 Logix Designer 应用项目中添加模块时,将创建模块标签。 与模块相关的模块标签组取决于模块配置时选择的模块类型和设备定义。 本部分包含的表格中列出了模块可用的所有标签。 当将模块类型添加到项目中时,并不使用列表中的所有标签。 标签用途随模块配置而异。
5034-IOL4 和 5034-IOL4XT 详细信息
配置标签定义
输入标签定义
输出标签定义
事件输入标签定义
事件输出标签定义
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal