“新建项目”对话框

使用
新建项目
对话框配置新 Logix Designer™ 项目的项目选项。
大部分控制器 (Controller) 都会显示标准的项目配置选项。CompactLogix 5370、CompactLogix 5370 L1、ControlLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器显示唯一的项目配置选项。
要打开“新建项目”对话框:
  1. 在 Studio 5000 launcher 中,选择
    新建项目
    。
  2. 在
    项目类型
    列中,选择
    Logix
    。
  3. 通过在列表中展开各个控制器 (Controller) 类别或在搜索栏中输入搜索词的方式,定位此项目的控制器。
  4. 从列表中选择一个控制器 (Controller)。
  5. 在
    名称
    框中,输入项目文件的名称。名称最多可包含 40 个字符,且必须符合 IEC-61131 命名标准。
  6. (可选)在
    位置
    框中,键入或浏览一个位置来存储项目文件。
  7. 选择
    下一步
    。
Rockwell Automation 认识到,当前在本行业和本出版物中使用的一些术语与中性技术语言的发展趋势不一致。我们正积极与业界同行协作,寻找此类术语的替代术语并对我们的产品和内容进行更改。在实施这些更改的同时,我们会在我们的内容中使用此类术语,敬请谅解。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal