运动控制台

“运动控制台”对话框显示“手动调节”和“运动发生器”。使用“手动调节”手动调节增益,优化驱动器伺服回路性能。“手动调节”对话框的初始状态取决于它启动时所处的上下文(“运动发生器”面板、“手动调节”面板和“附加调节”面板)。
“手动调节”面板可以快速修复与调节轴 (Axis) 相关的数据。会立即提交此面板中的所有数据。(无法使用“撤销”选项。)
可通过三种方式访问此对话框:使用“手动调节”上下文、“运动发生器”上下文或对话框底部的“手动调节”按钮。在通过“运动生成器”上下文打开此工具的情况下,“手动调节”扩展器会处于折叠状态。
手动调节可折叠面板
位于“运动生成器”面板的左侧,单击此选项卡可展开手动调节命令。
如果通过执行“手动调节”命令来访问此对话框,在打开此对话框时“手动调节”面板已展开。
小贴士: “手动调节”面板仅适用于“位置环路”和“速度环路”应用类型。此面板不适用于任何其它轴配置。如果已展开“手动调节”面板并将轴配置更改为除“位置回路”或“速度回路”以外的值,手动调节展开器的内容将变为禁用状态。如果同时展开“附加调节”面板,则“附加调节”部分也将处于禁用状态。
参数
“手动调节”面板
重置
单击此按钮将返回自打开“手动调节”对话框后发生更改的所有属性的值。这些值将返回到在初始化对话框时它们所处的状态。
小贴士: “重置”按钮仅重置此对话框上的值。
系统带宽滑块
使用“系统带宽”滑块修改驱动器伺服回路的总体带宽。
系统带宽
输入一个值以修改系统带宽。
小贴士: 如果单击“系统带宽”滑块,此值将会更新,以与滑块上单击的位置的值相匹配。
系统阻尼滑块
使用“系统阻尼”滑块修改驱动器伺服回路的总体阻尼。
系统阻尼
输入修改阻尼系数的值。系统阻尼用于设置“轴带宽”和“误差容限”值。
有效值的范围为 0.5 到 2.0。但是,如果单击滑动条,则会将该值强制设置为 0.8 到 1.5 之间的值。
小贴士: 如果单击“阻尼系数”滑块,此值将会更新,以与滑块上单击的位置的值相匹配。
调节配置
单击加号展开“调节配置”面板,以显示当前“应用类型”、“耦合”和“增益调节”设置。
只有将“轴配置”设置为“位置回路”,并且将“应用类型”设置为“自定义”,才可应用位置积分器带宽。
只有将“应用类型”设置为“自定义”,才可应用速度积分器带宽。
位置回路
环路带宽
单击箭头以输入位置回路的环路带宽值。
值的范围在 0 到最大浮点之间。
如果未将“轴配置”设置为“位置回路”,“环路带宽”会变为灰显。
积分器带宽
单击箭头以输入位置回路的积分器带宽值。
值的范围在 0 到最大浮点之间。
未将“轴配置”设置为“位置回路”时,“积分器带宽”会变为灰显。
保持积分器
单击箭头以在启用或禁用积分器保持位置回路之间进行切换。
未将“轴配置”设置为“位置回路”时,“保持积分器”会变淡。
错误容限
单击箭头以输入位置回路的错误容限值。
值的范围在 0 到最大浮点之间。
未将“轴配置”设置为“位置回路”时,“错误容限”会变为灰显。
速度回路
环路带宽
单击箭头以输入速度回路的环路带宽值。
值的范围在 0 到最大浮点之间。
积分器带宽
单击箭头以输入速度回路的积分器带宽值。
值的范围在 0 到最大浮点之间。
保持积分器
单击箭头以在启用或禁用积分器保持速度回路之间进行切换。
错误容限
单击箭头以输入速度回路的错误容限值。
值的范围在 0 到最大浮点之间。
“附加调节”面板
单击箭头以展开“附加调节”面板,在此面板中可配置以下调节选项:
运动发生器
使用此面板可以移动轴,从而测试对伺服回路参数所做的更改。
参数
命令
列出“运动直接”命令。
受支持的命令包括:
  • MSO(运动伺服系统打开)
  • MSF(运动伺服系统关闭)
  • MAJ(运动轴 (Motion Axis) 点动)
  • MAM(运动轴移动)
  • MAS(运动轴停止)
  • MAH(主运动轴)
  • MDS(运动驱动启动)
  • MAFR(运动轴故障重置)
更多命令
单击此链接以打开包含完整指令列表的“运动直接命令”对话框。
危险
显示警告消息。
指令状态
显示“运动直接命令”的执行状态(执行错误)。
已绕过安全断开扭矩
当驱动器为 CIP 安全驱动器并且“安全状态”为“未配置(允许力矩)”或“未运行(允许力矩)”时,将显示此警告。
如果在安全控制器 (Controller) 处于编程 (Program) 模式时执行“运动直接命令”,则可绕过“安全力矩关闭”安全功能。请注意,CIP 安全驱动器允许在“安全力矩关闭”已被绕过的情况下令运动产生电能。
轴状态
显示轴的状态。
小贴士: 对于 CIP 轴,此控件与“CIP 轴状态”属性相关联。
可用的值包括:
  • 未连接
  • 预充电
  • 已停止
  • 正在启动
  • 正在运行
  • 正在测试
  • 正在停止
  • 正在中止
  • 故障
  • 启动禁用
  • 关机
  • 轴已禁用
  • 未归类
  • 无模块 (Module)
在脱机模式下,“轴状态”变淡。
安全状态
显示安全驱动器的状态。可用的值包括:
  • 未知(无运动连接)
  • 正在自检
  • 已配置(无安全连接)
  • 自检失败
  • 正在运行
  • 未运行
  • 可恢复故障
  • 不可恢复故障
  • 配置
  • 未配置
  • 未知
  • 未配置(允许力矩)
  • 未运行(允许力矩)
“安全状态”只有在驱动器为 CIP 安全驱动器时才可用,并且会在脱机模式下变淡。
轴故障
显示轴的故障状态。
在脱机模式下,“轴故障”变淡。
启动禁用
显示禁用轴启动的当前状态。
执行
单击此按钮可以执行在“命令”列表中所选的“运动直接命令”。
在联机模式下将启用“执行”按钮。
禁用轴
单击此按钮可以将禁用轴直接命令发送至控制器。(必须在联机状态下工作。)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal