前馈页面

前馈
页面上的设置用于配置前馈的手动调节参数。此页面用于:
  • 输入速度前馈增益值。
  • 输入加速前馈增益值。
小贴士: 要打开“前馈”页面:
  1. 在
    控制器 (Controller) 管理器
    中,展开
    运动组
    文件夹,然后双击轴 (Axis)。
  2. 在
    轴属性
    对话框的左下角,选择
    手动调节
    。
  3. 在
    运动控制台
    对话框中,选择
    附加调节 > 前馈
    。
前馈
页面包括以下参数。
参数
说明
速度前馈
指定速度前馈增益的值。值的范围在 0 到最大浮点值之间。
未将“轴配置”设置为“位置回路”时,此参数会变为灰显。
加速前馈
指定加速度前馈增益的值。值的范围在 0 到最大浮点值之间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal