“补偿”选项卡

补偿
选项卡上的设置用于配置补偿的手动调节参数。可使用该选项卡:
  • 输入摩擦补偿和间隙补偿值。
  • 输入系统惯量和力矩偏移值。
  • 配置负载观测器。
小贴士: 要打开“补偿”选项卡:
  1. 在
    控制器 (Controller) 管理器
    中,展开
    运动组
    文件夹,然后双击轴 (Axis)。
  2. 在
    轴属性
    对话框的左下角,单击
    手动调节
    。
  3. 在
    运动控制台
    对话框中,单击
    附加调节 > 补偿
    。
补偿
选项卡包括以下参数。
参数
说明
系统惯量
指定系统惯量值。
值的范围在 0 到最大浮点值之间。
力矩偏移量
指定力矩偏移值,范围在 -100 至 100 之间。
摩擦补偿
指定摩擦补偿值。
值的范围在 0 到最大浮点值之间。
摩擦补偿窗口
指定摩擦补偿窗口值。
值的范围在 0 到最大浮点值之间。
间隙补偿窗口
指定间隙补偿窗口值。
值的范围在 0 到最大浮点值之间。
载入观察器配置
显示“负载观测器”对话框上的“配置”值。
可用的值包括:
  • 禁用
  • 仅负载观测器
  • 负载观测器和速度估计
  • 仅速度估计
  • 加速度反馈
载入观察器带宽
指定负载观测器带宽值。
值的范围在 0 到最大浮点值之间。
当
负载观测器配置
设置为
禁用
时,此参数呈灰显状态。
载入观察器积分器带宽
指定负载观测器带宽窗口值。
当
负载观测器配置
设置为
禁用
时,此参数呈灰显状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal