手动调节轴 (Axis)

使用
手动调节
对话框手动调节增益,优化驱动器伺服环路性能。如果软件计算的默认值和“自动调节”结果不可接受,则应执行手动调节。将立即提交面板中对数据的更改。
在开始之前:
  • 在
    常规
    页面的
    轴配置
    框中,选择
    位置回路
    或
    速度回路
    。手动调节仅适用于这两种应用类型。
要手动调节轴:
  1. 访问
    手动调节
    对话框:
    • 右键单击运动组中的轴并单击
      手动调节
      。
    • 单击
      轴属性
      对话框底部的
      手动调节
      。
  2. 在
    系统带宽
    中键入一个值或者移动滚动条输入驱动器伺服环路的总带宽。
  3. 在
    系统阻尼
    中键入一个值或者移动滚动条输入驱动器伺服环路的总阻尼。
  4. 在“调节配置”中,单击 + 显示当前
    应用类型
    、
    耦合
    和
    增益调节
    设置。
  5. 如果“轴配置”设置为“位置回路”,则在“位置回路”下配置位置回路和积分器带宽,选择启用或禁用位置回路的积分器保持和误差容限。
  6. 如果“轴配置”设置为“速度回路”,则在“速度回路”下配置速度回路和积分器带宽,选择启用或禁用速度回路的积分器保持和误差容限。
  7. 单击
    附加调节
    ,配置前馈、补偿、滤波器、限制和规划器调节选项。
  8. 单击
    重置
    ,将值恢复到“手动调节”对话框打开时的状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal