配置 FLEX 专用输入/输出 (I/O) 或专用 Ex 输入/输出 (I/O) 模块 (Module)

可以使用 FLEX 专用 I/O 或 Ex 模块 (Module) 附带提供的默认配置,也可以使用
Logix Designer
应用程序功能来配置应用环境特定的模块。您可以:
  • 接受模块 (Module) 的默认配置,或者
  • 编写特定于您的应用程序的点级别配置。
要配置 FLEX 专用输入/输出 (I/O) 或 EX 模块 (Module):
  1. 将光标定位在要配置的模块 (Module) 上,然后单击鼠标右键并选择“属性”。
  2. 输入配置信息。
  3. 单击:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以删除编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以使编辑生效并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
还可以在创建模块 (Module) 时对其进行配置。如果您选择不使用为 FLEX 专用输入/输出 (I/O) 模块 (Module) 创建的默认配置,则可以根据自己的规范对其进行配置。
选择下列 FLEX (I/O) 模块 (Module) 之一以获取该模块的配置。
FLEX 专用输入/输出 (I/O)
FLEX 专用 EX 输入/输出 (I/O)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal