编程 (Program) 模式

如果正在配置输出模块 (Module),则拥有者控制器 (Controller) 处于 编程 (Program) 模式。忽略新接收到的输出值,所有输出将转换 (Transition) 为它们的编程 (Program) 模式状态(您可以在“配置”选项卡中配置该状态)。当处于编程 (Program) 模式时,输出模块 (Module) 的健康
编程 (Program) 模式
一种控制器模式,在此模式下,不执行逻辑,输出不受控制,并且可以执行编辑操作。如果按键开关处于“远程”位置,则控制器处于“远程编程 (Program)”模式。
LED 将闪烁绿色。
LED
发光二极管。它用作 controller 功能和输入/输出的状态指示器。
输入模块 (Module)(模拟和数字)总是处于运行模式,并且总是向 控制器 (Controller) 报告输入数据。无论拥有者控制器 (Controller) 处于运行模式还是编程 (Program) 模式都没关系。如果输入模块 (Module) 存在
控制器
一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
连接,则它的健康 LED 总是显示为绿色。
连接
网络与设备之间的链路。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal