拥有者信息

ControlLogix 架构使多个控制器 (Controller) 能够与 I/O 模块 (Module) 通信并拥有它们。输入模块 (Module) 可以有多个拥有者;但是,输出模块只能有一个拥有者。输出模块 (Module) 的固件实施此限制的目的是确保输出模块仅归一个控制器 (Controller) 拥有。
在控制输入模块 (Module) 与控制输出模块之间有一个显著的区别。
输入模块 (Module)
拥有者连接
输入模块 (Module) 由作为宿主建立连接的控制器 (Controller) 进行配置。这个配置控制器 (Controller) 就是第一个建立拥有者连接的控制器。
输入模块 (Module) 完成配置后(并由控制器 (Controller) 拥有),其他控制器也可以对该模块建立宿主连接。这样,即使原始宿主控制器 (Controller) 断开它与模块 (Module) 的连接,其他宿主也可以继续接收多点传送数据。所有其它附加拥有者都
必须
与原始控制器 (Controller) 拥有者具有相同的配置数据和相同的通信格式,否则,连接尝试将被拒绝。
只听连接
输入模块 (Module) 完成配置后(并由控制器 (Controller) 拥有),其他控制器就可以对该模块建立只听连接。于是,这些控制器 (Controller) 就可以在另一个控制器拥有该模块 (Module) 时接收多点传送数据。如果所有拥有者控制器 (Controller) 断开它们与输入模块 (Module) 的连接,则所有建立了只听连接的控制器就不再接收多点传送数据。
请求信息包间隔
模块 (Module) 的拥有者控制器 (Controller) 确定了 RPI。如果建立了只听连接,则该连接的 RPI 不能比为所有拥有者控制器 (Controller) 配置的最快 RPI 还快。
如果对 FLEX I/O 模块 (Module) 配置只听连接,则应该将 RPI 设置为与拥有者连接相同的值。如果未使用相同的 RPI 值,则使用 RSNetWorx 规划网络时,任何正在运行的拥有者控制系统都将被中断。当拥有者配置为禁用密钥时,电子密钥对只听连接无效。
输出模块 (Module)
拥有者连接
输出模块 (Module) 被建立连接的控制器 (Controller) 配置为宿主;但是只允许一个宿主连接用于输出模块。如果另一个控制器 (Controller) 试图建立拥有者连接,该连接尝试将被拒绝。
只听连接
输出模块 (Module) 完成配置后(并由控制器 (Controller) 拥有),其他控制器就可以对该模块建立只听连接。于是,这些控制器 (Controller) 就可以在另一个控制器拥有该模块 (Module) 时接收多点传送数据。如果拥有者控制器 (Controller) 断开它与输出模块 (Module) 的连接,则所有具有只听连接的控制器都不再接收多点传送数据。
请求信息包间隔
模块 (Module) 的拥有者控制器 (Controller) 确定了 RPI。如果建立了只听连接,则该连接的 RPI 不能比为拥有者控制器 (Controller) 配置的最快 RPI 还快。
如果对 FLEX I/O 模块 (Module) 配置只听连接,则应该将 RPI 设置为与拥有者连接相同的值。如果未使用相同的 RPI 值,则使用 RSNetWorx 规划网络时,任何正在运行的拥有者控制系统都将被中断。当拥有者配置为禁用密钥时,电子密钥对只听连接无效。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal