通过串行端口广播消息

部分
Logix Designer
控制器 (Controller) 都配备有一个或两个串行端口。
小贴士: Logix Designer 版本 37 及更高版本不支持带串行端口的控制器。本主题仅适用于 Logix Designer 版本 36 及更早版本。
借助
Logix Designer
应用程序 v36 及更早版本,您可以利用以下协议之一,使用串行端口从主控控制器向其所有从属控制器发送广播消息:
  • DF1 Master
  • DF1 无线调制解调器
  • DF1 Slave
广播消息将发送到接收控制器。因此,广播消息可以使用写消息类型。写消息类型包括:
  • CIP 常规
  • CIP 数据表写
  • PLC-2
    未保护写
  • PLC-3
    类型化写
  • PLC-3
    字范围写
  • PLC-5
    类型化写
  • PLC-5
    字范围写
  • SLC
    类型化写
通过串行端口广播消息
您可以在梯形逻辑程序 (Program) 和结构化文本程序中设置广播消息。
  • 在梯形逻辑中,添加消息指令和结构,然后选择 以访问
    消息配置
    对话框,对消息进行设置。
  • 在结构化文本中,键入 MSG (aMSG),右键单击 aMsg,然后选择“配置”以访问“消息配置”对话框,对消息进行设置。
配置广播消息:
  1. 在“控制器管理器”中,右键单击控制器,然后选择“属性”。
    将显示“控制器属性”对话框。
  2. 选择“系统协议”选项卡。该选项卡仅对具有串行端口的控制器显示。
  3. 从“协议”菜单中选择
    DF1 Master
    、
    DF1 Radio Modem
    或
    DF1 Slave
    。
    根据所选协议的不同,屏幕上会出现不同的参数。
  4. 输入协议的相关信息。选择 “控制器 (Controller) 属性”对话框 -“系统协议”选项卡概述 以获取帮助。
  5. 选择
    “确定”(OK)。
  6. 执行以下选项之一:
    • 在梯形逻辑程序中,在 MSG 指令内选择 。
    • 在结构化文本程序中,右键单击 Msg,然后选择“配置”。
      将显示“消息配置”对话框,其中的“配置”选项卡处于打开状态。
  7. 从“消息类型”菜单中选择写消息类型,以启用“通信”选项卡上的“广播”按钮。请参阅上文以查看写消息类型列表。
    根据所选消息类型的不同,屏幕上会出现不同的参数。
  8. 配置其余字段,然后选择“应用”。选择 配置消息指令 以获取帮助。
  9. 选择“通信”选项卡。
  10. 选择“广播”。
  11. 在“广播”旁边的字段中,从菜单中选择通道。可用通道的数目取决于控制器。
    选择通道 0 时,“消息配置”对话框中的消息路径默认为 2,255。  选择通道 1 时,“消息配置”对话框中的消息路径默认为 3,255。请注意,255 是广播地址。
    “路径”不可用,因此您不能手动输入路径值。
  12. 选择
    “确定”(OK)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal