“控制器 (Controller) 属性”对话框 -“系统协议”选项卡概述

提醒事项:
Logix Designer 版本 37 及更高版本不支持带串行端口的控制器。本主题仅适用于 Logix Designer 版本 36 及更早版本。
当配置没有串行端口的控制器时该选项卡不可见。例如,1756-L7x 控制器已将串行端口替换为性能更高的 USB 端口来进行上载和下载。
“控制器属性”对话框显示已打开项目的控制器配置信息,当处于联机状态时,显示的是已连接的控制器的配置信息。“系统协议”选项卡让您可以配置 DF1 Master、DF1 Point to Point、DF1 无线调制解调器、DF1 Slave 或 DH485 的控制器串行端口。根据您选择的协议的不同,此选项卡上显示的参数也会有所变化。
在此选项卡上可更改哪些设置可通过
FactoryTalk Security
权限控制。
小贴士:
如果您要为 ASCII 配置系统,请单击“用户协议”选项卡。
参数
根据您选择的协议的不同,此选项卡上显示的参数也会有所变化。
公共参数
协议
从菜单中选择“协议”。从 DF1 Master、DF1 点到点(默认)、DF1 Radio Modem、DF1 Slave 或 DH485 中进行选择。
站地址
输入现在与 DF1 协议 (DF1 Protocol) 关联的串行端口的当前站地址。有效值范围是 0 到 254;默认值是 0。
错误检测
单击其中一个单选按钮以指定用于所有消息的错误检测方案。
  • BCC - 处理器发送并接受以 BCC 字节结尾的消息。
  • CRC - 处理器发送并接受带 2 字节 CRC 的消息。
启用重复检测
选中此框以启用重复消息检测,这将导致协议忽略所有重复消息。默认状态下,此选项不可用。
DF1 Master 参数
传送重试次数
输入在认为消息无法发送前尝试传送消息而未接收到确认的次数。有效值范围是 0 到 255;默认值是 3。
ACK 超时
输入对象等待消息传送确认的时间。有效值是 0 到 65,535,增量为 20 毫秒;默认值是 50(即 50*20 毫秒,也就是 1000 毫秒或 1 秒)。
回复消息等待
输入主控方在接收到主控方发起的消息的确认后轮询从属方回复前等待的时间(以毫秒计)。以 20 毫秒为增量指定此时间;默认值是 50(即 50*20 毫秒,也就是 1000 毫秒或 1 秒)。
轮询模式
从菜单中选择轮询模式。从以下各项中进行选择:
  • 基于消息 - 不允许从属方发起消息。
  • 基于消息 - 允许从属方发起消息。
  • 标准 - 每次节点扫描进行多次消息传送。
  • 标准 - 每次节点扫描进行一次消息传送。
默认模式是“基于消息 - 允许从属方发起消息”。
主控方传送
选择主控方消息传送模式,此模式指定何时发送任何 DF1 Master 消息。从以下各项中进行选择:
  • 在站轮询之间 - 主控方在下一个站之前传送消息。
  • 在轮询序列中 - 仅当在轮询列表中遇到了站号时,主控方才传送消息。
默认值是“在站轮询之间”。
正常轮询节点标签 (Tag)
选择包含正常轮询节点列表的结构的标签名称。使用“标签浏览器”来选择适当的标签名称。
默认标签是 <无>。
正常轮询组大小
输入根据轮询节点列表轮询的活动站的总数目。有效值范围是 0 到 255;默认值是 0。
优先级 (Priority) 轮询节点标签
选择用于存储优先级轮询节点列表的结构的标签名称。使用“标签浏览器”来选择适当的标签名称。
默认标签是 <无>。
活动站标签
选择用于存储每个节点状态(活动或不活动)的结构的标签名称。使用“标签浏览器”来选择适当的标签名称。
默认标签是 <无>。
DF1 点到点参数
NAK 接收限制
输入处理器在停止传送前可以接收的 NAK 消息回应的数目。有效值范围是 0 到 255;默认值是 3。
ENQ 传送限制
在“ENQ 发送限制”字段中,输入该控制器在获取内部 ACK 超时后发送到消息目标的查询次数。该控制器未看到从目标控制器发来的 ACK,所以我们打算再给它一次机会(发送 ENQ)回应,然后才重新传输完整的原始消息。
有效值的范围是 0 到 127。
ACK 超时
输入协议等待消息传送确认的时间。有效值是 0 到 65,535,增量为 20 毫秒;默认值是 50 毫秒(即 50*20 毫秒,也就是 1000 毫秒或 1 秒)。
嵌入式回应
从“嵌入式回应”菜单中选择以下一项。
  • 已启用 - 如果控制器正在传输消息,同时也接收完整的消息,那么它可以在当前发送的消息内部确认 (ACK) 或否定应答 (NAK) 最新接收到的消息。因此,不需要另外的包含 ACK/NAK 的消息。
  • 自动检测 - 所有 Logix 控制器都能识别输入的嵌入式消息。一旦检测到所接收的嵌入式消息,此控制器自身会传输嵌入式回应。此接收控制器的工作方式与将“嵌入式回应”字段设置为“已启用”时是一样的。
此功能有助于降低消息流量。嵌入式消息方案只有在采用全双工(必须可以同时发送和接收)模式时才起作用。要调用此功能,至少一个控制器的嵌入式回应必须设置为“已启用”。
DF1 无线调制解调器参数
启用存储和转发
如果您想要使用“存储和转发”功能,请选中此框。默认情况下,未选中此框。启用此功能后,会将任何接收到的消息的目标地址与“存储和转发”标签表作比较。如果有匹配项,就会将消息从端口转发(重新发送)出去。
存储和转发标签
输入包含“存储和转发”表的控制器范围标签的名称。
每一位表示一个站地址。如果此控制器所读取的消息前往的站在此表中有设置好的位,则控制器会转发该消息。
小贴士:
对于广播消息,“存储和转发”标签的最后一位必须设置为 1(数组 15,第 15 位)。
DF1 Slave 参数
传送重试次数
输入在认为消息无法发送前尝试传送消息而未接收到确认的次数。有效值范围是 0 到 255;默认值是 3。
从属方轮询超时
输入主控方等待已发送到从属方的消息的确认的时间量。
EOT 抑制
如果要在从属消息的末尾抑制 EOT 符号的传输,请选中“EOT 抑制”。
DH485 参数
最大站地址
在“最大站地址”字段中输入 DH485 网络的最大节点地址。
有效值范围是 0 到 31;默认值是 31。
令牌持有因子
在“令牌持有因子”字段中,输入节点持有令牌时在 DH485 网络中可以传输的最大消息数量。
有效值范围是 1 到 4;默认值是 1。
确定 (OK)
单击此按钮以接受编辑并关闭“控制器属性”对话框。
取消
单击此按钮以取消您所作的编辑。
应用
单击此按钮以应用编辑并继续在“控制器属性”对话框中进行编辑。
帮助
单击此按钮以获取有关“系统协议”选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal