FBD 函数

此信息适用于
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580 和
GuardLogix
5580 控制器。
。
FBD 函数依照 IEC 61131-3 Edition 3 实现。功能块图语言中提供了算术和数字函数。梯形图和结构化文本语言包含算术和数字运算符与函数。
FBD 函数有一个或多个输入以及一个输出。为提升运行效率,FBD 函数被设计实现为:相较于 FBD 功能块,其占用空间更小,运行时消耗的系统资源也更少。
FBD 函数
  • 需要所有输入和输出。所有输入均须为支持的数据类型。
  • 没有后备标签或预定义的数据类型。连接的输入值不会转换为预定义数据类型。
  • 没有 EnableIn 位,并且始终执行。
示例:加法函数
ADD_FBD Function
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal