数学转换指令

数学转换指令用于对值进行转换。
可用指令
梯形图和功能块
结构化文本
如果希望
使用此指令
将弧度转换为角度。
DEG
将角度转换为弧度。
RAD
将整型值转换为 BCD 值。
TO_BCD
将 BCD 值转换为整型值。
BCD_TO
删除值的小数部分。
TRUNC
可以混合使用不同的数据类型,但可能损失精度并产生舍入误差,而且指令的执行时间也会变长。请检查 S:V 位,查看结果是否被截断。
粗体
数据类型表示最佳数据类型。如果指令的所有操作数都使用相同的最佳数据类型(通常为 DINT 或 REAL),则指令的执行速度更快,需要的内存更少。
只要梯级输入条件为真,每次扫描指令时,数学转换指令就会执行一次。如果希望指令仅执行一次,可使用 ONS 指令触发转换指令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal