ASCII 字符串指令

ASCII 字符串指令用于修改和创建 ASCII 字符串。
可用指令
梯形图和结构化文本
功能块
不可用
执行以下操作:
使用此指令:
将终止字符或分隔符添加到字符串
CONCAT
从字符串中删除字符(例如,删除字符串中的头字符或控制字符)
DELETE
确定子字符串的起始字符
FIND
将字符插入字符串内
INSERT
从字符串中提取字符
MID
此外,还可以使用下列指令比较或转换 ASCII 字符:
执行以下操作:
使用此指令:
比较两个字符串
CMP
查看字符是否等于特定字符
EQ
查看字符是否不等于特定字符
NE
查看字符是否等于或大于特定字符
GE
查看字符是否大于特定字符
GT
查看字符是否等于或小于特定字符
LE
查看字符是否小于特定字符
LT
重新排列 INT 型、DINT 型或 REAL 型标签的字节
SWPB
在字符串数组中查找字符串
FSC
将字符转换为 SINT、INT、DINT 或 REAL 值
STOD
将字符转换为 REAL 值
STOR
将 SINT、INT、DINT 或 REAL 值转换为 ASCII 字符串
DTOS
将 REAL 值转换为 ASCII 字符串
RTOS
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal