插入字符串 (INSERT)

此信息适用于
CompactLogix
5370、
ControlLogix
5570、
Compact GuardLogix
5370、
GuardLogix
5570、
Compact GuardLogix
5380、
CompactLogix
5380、
ControlLogix
5580、
GuardLogix
5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
INSERT 指令用于将 ASCII 字符添加到字符串中的指定位置。
可用语言
梯形图
功能块
结构化文本
INSERT (SourceA,SourceB,Start,Dest);
操作数
指令中混用数据类型时,需遵从相关的数据转换规则。请参阅 数据转换。INSERT 指令使用以下操作数。
梯形图和结构化文本
操作数
类型
格式
说明
备注
Source A
字符串类型
标签
要添加字符的字符串
字符串类型是默认的 STRING 数据类型或用户创建的任何新的字符串类型
Source B
字符串类型
标签
包含要添加的字符的字符串
Start
SINT
DINT
INT
立即数标签
Source A 中要添加字符的位置
输入介于 1 与 Source 的 DATA 大小之间的数值。
Destination
字符串类型
标签
用于存储结果的字符串
有关结构化文本中表达式语法的详细信息,请参阅结构化文本语法。
说明
INSERT 指令会将 Source B 中的字符添加到 Source A 中的指定位置,并将结果放入 Destination。
  • Start 定义 Source A 中添加 Source B 的位置。
  • 除非 Source A 和 Destination 是同一标签,否则 Source A 保持不变。
影响数学状态标志
否
故障条件
类型
Code
原因
恢复方法
4
51
字符串标签的 LEN 值大于字符串标签的 DATA 大小。
  1. 检查确认未将任何指令写入字符串类型标签的 LEN 成员。
  2. 在 LEN 值中,输入字符串包含的字符数。
4
52
输出字符串大于目标字符串。
创建一个足以容纳输出字符串的新字符串类型。使用新字符串类型作为目标字符串的数据类型。
4
56
Start 或 Quantity 值无效。
检查 Start 值是否介于 1 与 Source 的 DATA 大小之间。
执行
梯形图
条件
梯形图操作
预扫描
梯级输出条件设置为假。
梯级输入条件为假
梯级输出条件设置为假。
梯级输入条件为真
指令执行。
梯级输出条件设置为真。
后扫描
梯级输出条件设置为假。
执行
结构化文本
条件
Action
预扫描
请参见“梯形图”表中的“预扫描”行
正常执行
请参见“梯形图”表中的“梯级输入条件为真”行。
后扫描
请参见“梯形图”表中的“后扫描”行
示例
当
temp_high
置位时,INSERT 指令将
string_2
中的字符添加至
string_1
中的位置 2,并将结果放入
string_3
。
梯形图
结构化文本
IF temp_high THEN
INSERT(string_1,string_2,2,string_3);
temp_high := 0;
END_IF;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal