搜索
FactoryTalk View 工具帮助
转换旧标签数据库
必须将
FactoryTalk View Studio
或 FactoryTalk SE HMI 服务器安装在 64 位 Windows 操作系统上才能转换旧标签数据库。
要转换旧标签数据库
在运行 32 位 Windows 操作系统的计算机上导出标签数据库
。
从 32 位 Windows 操作系统导出旧标签数据库时选择此应用程序
。
选择用于从 32 位 Windows 操作系统导出旧标签数据库的工程
。
将包含 CSV 文件的旧工程文件夹从 32 位 Windows 操作系统复制到 64 位 Windows 操作系统。
在运行 64 位 Windows 操作系统的计算机上创建标签数据库
。
在 64 位操作系统上创建新格式的标签数据库时选择该应用程序
。
选择用于在 64 位操作系统上创建新格式的标签数据库的工程
。
旧标签数据库转换工具
在运行 32 位 Windows 操作系统的计算机上导出标签数据库
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal