旧标签数据库转换工具

如何打开“旧标签数据库转换工具”?
  • 在 Windows 的
    开始
    菜单中,选择
    所有程序 > Rockwell Software > 旧标签数据库转换
    。
如果您使用的是以下产品之一:
  • FactoryTalk View SE
    6.0 或更低版本
  • RSView32
并且想要在 64 位 Windows 操作系统上升级到
FactoryTalk View
6.1 或更高版本,则先使用旧标签数据库转换工具将旧标签数据库转换为新格式,然后再打开旧版应用程序。
如果要在 32 位 Windows 操作系统上升级为
FactoryTalk View
6.1 或更高版本,则无需使用此工具。在 32 位 Windows 操作系统中使用 FactoryTalk View 6.1 或更高版本打开或导入应用程序将自动转换标签数据库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal