选择用于在 64 位操作系统上创建新格式的标签数据库的工程

选择应用程序类型后,选择用于在 64 位操作系统上创建新格式标签数据库的工程。
要选择用于在 64 位操作系统上创建新格式的标签数据库的工程
  1. 从列表中选择要转换的工程。单击
    全选
    可选择所有工程。单击
    全部清除
    可清除所有工程。
    小贴士:
    不可用的工程已转换为 FactoryTalk View 6.1 或更高版本。
  2. 单击
    完成
    开始转换选定的工程。
该工具将转换选定的标签数据库。转换完成后,工具将显示转换的记录文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal