什么是 FactoryTalk View 文件查看器?

FactoryTalk View
文件查看器用于查看以下类型的记录文件:
  • SE 数据记录文件
  • ME 数据记录文件
  • ME 报警记录文件
  • dBase 文件
  • ME RecipePlus 文件
  • SE RecipePro 文件
记录信息可采用列表视图或趋势图的形式显示。可将文件另存为 CSV 列表、CSV 表或 dBase 文件,以使其更便于进行较详细的分析。
FactoryTalk View 文件查看器仅适用于使用 Microsoft Windows 操作系统的计算机。要从 PanelView Plus CE 或 PanelView Plus 终端查看 ME 文件,可将文件复制到压缩闪存 (CF) 或安全数字 (SD) 卡,并将其移至此工具所在的计算机。
小贴士:
在打开记录文件之前,请确保停止正在运行的
FactoryTalk View ME
应用程序或
FactoryTalk View SE
数据记录。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal