命令行参数功能

支持以下命令行参数功能以生成自动报告。
描述
命令
SE 数据记录文件
/sd
ME 数据记录文件
/md
ME 报警记录文件(默认为 CE 终端记录文件)
/ma
CE 终端 (Mozart/Raptor) 生成的 ME 报警记录文件
/ma / ce
Win32 (3.xx) 生成的 ME 报警记录文件
/ma /3xx
由 Win32 (4.xx - 5.10) 生成的 ME 报警记录文件
/ma /4xx
CE 终端 (PVPCE6) 生成的 ME 报警记录文件
/ma /CE6
由 Win32 (6.xx - 8.20) 生成的 ME 报警记录文件
/ma /6xx
Win32/CE(9.0 或更高版本)生成的 ME 报警记录文件
/ma /9xx
dBASE 文件
/dbf
调整时区
/tz<小时数 -12 到 13>
显示帮助对话框
/?
CSV 表格导出
/Table
导出文件夹中的所有 RCPF
/folder
示例
  • 转换为 CSV 列表文件的语法:
    FTViewFileViewer.exe /md process.log process.csv /tz8
  • 转换为 CSV 表文件的语法:
    FTViewFileViewer.exe /md process.log process.csv /tz8 /table
  • 启动查看器时打开文件的语法:
    FTViewFileViewer.exe /sd datalog.dat
  • 导出所有 SE RecipePro 文件的语法:
    FTViewFileViewer.exe /folder C:\rcpfFolder\ C:\csvfolder\
  • AppStart
    宏命令可启动
    FactoryTalk View
    文件查看器工具。不过,要在后台运行和执行任务,
    FactoryTalk View
    文件查看器工具需要命令语法。
    对于
    FactoryTalk View SE
    ,选择打开的文件可对 Datalog 文件使用命令语法 /sd,或对 dBASE 文件使用命令语法 /dbf。
    如果未指定目录路径,文件将在
    FactoryTalk View
    File Viewer.exe 工具所在的目录中进行创建。
    如果将
    FactoryTalk View
    文件查看器工具置于这类受保护的文件夹中,则会出现意外行为。最佳实践是对要生成的文件创建和使用特定的“user”目录。例如,要使用
    Windows
    10 操作系统上的按钮转换为 CSV 文件,可使用 AppStart 语法,具体如下:
    AppStart “C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\FTViewFileViewer.exe” /sd “C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI Projects\Manning1303\DLGLOG\Run Report\2012 04 04 0000 (Float).dat” C:\folder name\test.csv
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal