ME 报警记录文件

在运行时,从包含报警的 ME 应用程序生成以下 .alm 文件:
  • embedded.alm
  • history.alm
  • reset.alm
  • status.alm
在这些文件中,FactoryTalk View 文件查看器仅支持 history.alm。此文件是报警信息的主要数据表。其他 .alm 文件包含其他信息。打开 history.alm 后,如果需要从其他文件获得信息(如嵌入式变量),则此工具会自动打开所需文件。
history.alm 位置
下表显示了 history.alm 文件所处的位置。
设备
位置
个人计算机或
MobileView
终端
\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\ME\Logs\<MER_File_Name>\M_Alarms
PanelView Plus 7
或
PanelView Plus 6
终端
\Windows\Logs\<MER_File_Name>\M_Alarms
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端
\Storage Card\Rockwell Software\RSViewME\Logs\<MER_File_Name>\M_Alarms
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal