登录设置选项

下表显示
DeskLock 设置
对话框中
登录
选项卡的各个选项。
选项
描述
自动登录 Windows
选中此框将自动完成 Windows 登录进程(使用指定的域、用户名和密码)。用户名和密码区分大小写。
这里指定的自动登录密码仅用于 Windows 登录。要为 DeskLock 设置密码,请使用
密码
选项卡。
默认域名
这是用于登录的域名称。
默认用户名
这是用于登录的用户名。必须已在 Windows 用户管理器中创建用户,且用户必须具有管理员权限。如果此用户没有管理员权限,则无法复位操作系统功能。
默认密码
键入用于 Windows 自动登录的密码。
确认密码
在此再键入一次密码,以确认密码。
启动时转到背景
有些用户可能会看到
DeskLock
对话框出现在
桌面
选项卡
程序
部分中列出的应用程序前面。选中此对话框可确保在运行时不会显示
DeskLock
对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal